Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Heizstrahler

  Heizstrahler  (211 Angebote unter 27.651.705 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Heizstrahler“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   15   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Heizstrahler
^

Heizstrahler für behagliche Wärme auf Knopfdruck

Sie benötigen schnell und gezielt Wärme? Dann empfiehlt sich der Einsatz eines Heizstrahlers. Sie zeichnen sich durch eine kurze Reaktionszeit, gute Steuerbarkeit und eine hohe Energieausbeute aus. Aus diesem Grund sind sie optimal, um schnell und gezielt Wärme zu erzeugen.
Heizstrahler gibt es als Standgeräte oder zur Montage an der Wand. Erhältlich sind ebenfalls Stative, auf denen man den Strahler befestigen kann.

Wo verwendet man Heizstrahler?

Ein Heizstrahler bietet sich vor allem in der Gastronomie oder den Außenbereich an. So fühlen sich Ihre Kunden und Gäste auch bei niedrigen Temperaturen z. B. auf Ihrer überdachten Terrasse, auf Balkonen oder Wintergärten wohl. Dadurch ist es Ihnen möglich, die Außensaison ganz einfach zu verlängern.
Ebenfalls eignen sich Heizstrahler als Wickeltischwärmer oder für Badezimmer und Toiletten, die beispielsweise keine Heizung haben. Mit solchen Geräten können Sie auch Wärme an Arbeitsplätzen erzeugen, die nur schwer beheizbar sind. Weitere Einsatzgebiete sind Garagen, Werkstätten, Keller oder beim Camping.
In der Industrie sind viele Modelle ebenfalls für Wärme- und Trocknungsprozesse geeignet, sogar ganze Hallen können mit einem Industrieheizstrahler geheizt werden.

Mit Infrarotstrahlern Energie sparen

Im Handel sind neben elektrisch oder mit Gas betriebene Heizstrahler auch Infrarotstrahler erhältlich. Auf Knopfdruck und ohne Vorheizen sorgen sie für behagliche Wärme. Dabei wird nicht die Luft aufgeheizt, sondern der menschliche Körper mit Hilfe der Infrarotstrahlen erwärmt. Dies geschieht ganz ohne Geräusche oder Gerüche. So ist es je nach Modell möglich, Bereiche von zwölf bis ca. zwanzig Quadratmetern zu erwärmen.
Mit Infrarotstrahlern können Sie gegenüber vergleichbaren Elektroheizungen bis zu 30 Prozent und gegenüber herkömmlichen Gasheizungen bis zu 60 Prozent Energie sparen.

Gas-Heizstrahler funktionieren ohne Strom

Für den Betrieb eines Heizstrahlers ist häufig ein Stromanschluss nötig. Außerdem gibt es Modelle, die man an eine Gasflasche anschließt. Solche Modelle sind ideal, wenn Sie keinen Stromanschluss zur Verfügung haben. Einsetzen können Sie Gasheizstrahler zum Beispiel auf Wochenmärkten oder Baustellen. So genannte Heizpilze funktionieren auch mit Gas. Diese Terrassenheizer sind vor allem in Kneipen und Straßencafés oder seit dem Rauchverbot auch in Raucherunterständen zu finden. Allerdings sind sie aufgrund des schlechten Wirkungsgrads und der damit verbundenen Klimaschädlichkeit sehr umstritten. Einige Hersteller dieser Terrassenstrahler haben darauf reagiert und nun Modelle entwickelt, die einen deutlich geringen Co2-Ausstoß besitzen.

Spritzwassergeschützte Modelle

Nahezu alle Heizstrahler sind spritzwassergeschützt und auch die Röhren des Geräts sind schockfest. Ihnen machen auch schnelle Temperaturwechsel bis zu 1.800 Grad Celsius meist nicht aus.
Achten Sie darauf, ob das Gerät für den Innen- oder Außenbereich gedacht ist. Viele Modelle können in beiden Bereichen eingesetzt werden.

Mehr zum Thema

Interessieren Sie sich für dieses Thema, dann empfehlen wir Ihnen unsere Gesamtübersicht Heizungstechnik. So präsentieren wir Ihnen neben Kamin auch Badheizkörper oder Heizlüfter.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.