Fakt ist: Die wohl schnellste und einfachste Art, Dokumente und Unterlagen miteinander zu verbinden, ist das Heften. Hierzu werden Heftklammern durch das Papier nach innen oder außen gedrückt. Als Werkzeug dienen
Heftgeräte, auch Hefter oder umgangssprachlich „Tacker“ genannt, sowie Heftzangen. Die hochwertigen Geräte des Marktführers Novus überzeugen gleich mehrfach: mit bewährtem Design, verlässlicher Funktion, innovativen
Technologien und einfacher Bedienung. So ist endlich Schluss mit herumfliegenden Zetteln und mehr Ordnung im Büro oder im Homeoffice.
Verschiedene Anforderungen, verschiedene Heftarten
Feste Heftung bzw. feste Flachheftung (Flat-Clinch), offene Heftung und Nageln – je nach Modell und vor allem je nach Einsatzzweck gibt es verschiedene Heftarten, die eingesetzt werden können. Überlegen Sie am besten
vor dem Kauf, welche Heft-Technik Sie benötigen. Im Zweifelsfall empfiehlt sich ein Gerät, das alle drei Arten kombiniert.
feste Heftung
Die perfekte Methode, Dokumente dauerhaft zu verbinden: Die feste Heftung ist der Standard unter den Heftarten. Bei dieser Heftart werden die Schenkel der Heftklammer nach innen gebogen, so halten sie das Papier
zusammen.
feste Heftung - Flat-Clinch
Mehr Platz im Ordner dank Flat-Clinch-Technik: Hierbei werden die Schenkel der Heftklammern glatt nach innen gebogen, die Spitzen allerdings nicht nach innen gedrückt. Dadurch wird die übliche „Wölbung“ vermieden und
somit weniger Platz, z.B. im Ordner, verbraucht.
lösbare/offene Heftung
Die ideale Art der temporären Heftung: Sollen Dokumente nur kurzzeitig miteinander verbunden werden, bietet sich die offene Heftung an. Dabei werden die Schenkel der Heftklammer nach außen gebogen und können mühelos,
meist sogar ohne Hilfsmittel, wieder entfernt werden.
Nageln
Diese Methode ist nicht für das Verbinden von Papier, sondern vielmehr für das Befestigen von Dokumenten, zum Beispiel an Pinnwänden aus Kork, geeignet. Wie bei einem Tacker werden die Schenkel gerade in das Material
gedrückt und nicht umgebogen.
Zuverlässig, innovativ, leistungsstark - Heftgeräte von Novus
Ganz gleich, ob klassisches Tischheftgerät, Heftzange, Block-, Automatik- oder Broschüren-Heftgerät: Novus bietet eine breite Palette an Geräten zum Heften für verschiedenste Ansprüche. Kreative Designs und innovative
Technologie paaren sich dabei in bester Manier mit hochwertiger Qualität. Auch in Sachen Nachhaltigkeit und Umweltschutz setzt Novus Akzente. So besteht die re+new Serie des Herstellers zu einem Großteil aus recyceltem
Kunststoff und ist „designed for disassembly“: Am Ende des Produktlebens können die Produkte demontiert, sortenrein getrennt und dem Recycling-Kreislauf wieder zugeführt werden. Auch die Heftklammern von Novus werden
umweltfreundlich produziert: Sie bestehen aus hochwertigem Stahldraht und werden umweltschonend verzinkt.
re+new heißt die Serie von Novus, die Heftgeräte und Locher aus recyceltem Kunststoff in allen Leistungsklassen umfasst. Von Tischlochern und
-heftern für die Standard-Büroaufgaben bis hin zu großen Blockheftgeräten
und -lochern für professionelle Anwendungen: nachhaltig im Design, stark im Office.
Der NOVUS B 7A ist das optimale Gerät, wenn Sie nicht nur kraftsparend, sondern auch noch komfortabel arbeiten möchten. Die Automatikfunktion sorgt auf Knopfdruck für müheloses, automatisches Heften von bis zu 8 Blatt
Standardpapier. Hinzu kommt: Durch das Antiblockiersystem (ABS) gibt es nie wieder Klammerstau! Das Gerät unterstützt feste und lösbare Heftungen und besitzt eine Nagel-Funktion.
Das professionelle Kraftpaket für Ihr Unternehmen! Die „Power on Demand“-Technik mit dem aufklappbaren Hebel sorgt für über 70% Krafteinsparung und verleiht dem Modell die Leistungsfähigkeit eines Blockheftgerätes. Die
hohe Ladekapazität ermöglicht ein entspanntes Arbeiten. Das Gerät unterstützt feste und lösbare Heftungen und ist mit der Flat-Clinch-Technik ausgestattet.
Heavy Duty: Die schaffen richtig was!
Wenn Sie regelmäßig dicke Papierstapel ablegen müssen, sollten Sie sich die Profi-Geräte von Novus genauer anschauen: Die starken Blockhefter verarbeiten dicke Papierstapel bis zu 200 Blatt. Großer Kraftaufwand ist
dank der ausgefeilten Technik nicht nötig. So ist die Papier- und Dokumentenablage im Handumdrehen erledigt.
Je nachdem, wieviel Papier Sie täglich verarbeiten, gibt es garantiert das passende Gerät im Produktportfolio von Novus. Schauen Sie einfach in die Tabelle, welcher Anwendungsbereich auf Sie zutrifft und sehen Sie
daneben die empfohlenen Geräte von Novus:
Das beste Heftgerät ist nur so gut wie die Heftklammern, die benutzt werden. Hier gilt: Verwenden Sie nur Original-Klammern von Novus. So sparen Sie Zeit und Nerven… Und sollen Sie sich „verheftet“ haben und die feste
Heftung wieder lösen wollen, greifen Sie zu den ergonomischen Klammerentfernern von Novus. Diese erleichtern das Lösen der Klammern immens und sind somit unverzichtbar in jeder Schreibtisch-Schublade.