Übersicht | „Headset“Überbegriffe Unterbegriffe Zubehör |
|
 |
Weitere Informationen |
|
Headset - was ist das?
Ein Headset ist Ihre Möglichkeit für den Schritt in die mobile Kommunikation. Es besteht aus einem Kopfhörer und einem Mikrofon und hat somit die gleichen Aufgaben wie ein Telefonhörer. Ein Headset hat jedoch einen entscheidenden Vorteil: da es am Kopf bzw. am Ohr befestigt ist, haben Sie beide Hände frei. So können Sie telefonieren und gleichzeitig andere Dinge erledigen.
Wo können Sie Ihr Headset anschließen?
Ein Headset kann an drei verschiedene Geräte angeschlossen werden: Telefon, Handy und Computer. Der Anschluss am Telefon ist vor allem für die Arbeit im Callcenter und im Büro von Nutzen. Sie können mit Kunden, Geschäftspartnern oder Mitarbeitern telefonieren und parallel dazu die Tastatur bedienen, Notizen machen und in Dokumenten blättern. Das Headset am Handy eignet sich ebenso für die Verwendung im Büro, kann aber auch während des Autofahrens verwendet werden. Der Anschluss an den PC über einen USB-Anschluss ermöglicht hauptsächlich das IP-Telefonieren, also das Telefonieren über Internet. Dabei sind Headsets meist preiswerter als spezielle Telefonhörer für den PC.
Mit und ohne Kabel
Headsets unterscheiden sich in diversen Merkmalen wie Verbindung, Befestigung sowie Hörmuscheln. Es gibt im Wesentlichen zwei Möglichkeiten der Verbindung – entweder mit oder ohne Kabel. Die herkömmliche Variante ist mit Kabel. So brauchen Sie sich keine Sorgen z. B. um den Akku zu machen.
Bei der schnurlosen Variante wird das Headset an einer Basisstation angemeldet und mit Hilfe eines Akkus aufgeladen. Das Bluetooth- oder DECT-Verfahren macht dies möglich. Meist haben diese Geräte eine Reichweite bis zu zehn Meter.
Hörmuscheln – monaural oder binaural
Die gebräuchlichsten Befestigungen sind Überkopfbügel und Ohrhaken. Bei den Modellen mit Überkopfbügel unterscheidet man in monaural und binaural. Ein monaurales Headset hat nur eine Hörmuschel, dadurch ist auch nur eine Monowiedergabe möglich. Dies hat jedoch den Vorteil, dass man seine Umgebung noch wahrnehmen kann, ähnlich wie beim Telefonhörer. Im Gegensatz dazu hat ein binaurales Headset zwei Hörmuscheln, wodurch eine Stereowiedergabe ermöglicht wird. Allerdings nehmen Sie somit die Umgebung nur begrenzt wahr. Daneben gibt es noch die Variante, wo das Mikrofon direkt am Ohrhörer befestigt ist. Diese kleinen und leichten Modelle verwendet man z. B. beim Mobiltelefonieren.
Sie suchen noch mehr?
Mercateo bietet es Ihnen. Auf der Plattform präsentieren wir Ihnen nicht nur Produkte rund um das Thema Telekommunikation oder Hard- und Software. Wir bieten Ihnen auch Artikel z. B. aus dem Bereich Bürobedarf, Elektronik/Elektrotechnik oder Fahrzeugteile, Autozubehör.
|
Haben Sie hierzu Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge,
dann informieren Sie uns bitte per Formular.
|