Wundklammern: Schnelle Helfer für den Wundverschluss
Einsatzgebiet und Material
Wundklammern können aus Edelstahl, Titan oder Tantal bestehen und werden entweder per Hand, mit einer Zange oder mit einem speziellen Klammerapparat an der Wunde befestigt. Neuerdings werden auch Klammern aus Kunststoff hergestellt, die sich nicht wie Metalle durch Zusammendrücken befestigen lassen, sondern der Verschluss erfolgt mittels Verhaken. Wundklammern kommen in den verschiedensten Gebieten der Chirurgie zum Einsatz. Sie unterbinden blutende Gefäße und sind vor allem für den Wundverschluss an der Haut geeignet.
Eigenschaften
Kunststoffklammern gewährleisten einen sicheren Wundverschluss für etwa einen Monat. Danach lösen sie sich vollständig auf. Aufgrund dieser Eigenschaft sind diese Klammern z. B. für die Unterbindung des Eileiters zum Zwecke der Sterilisation nicht zu empfehlen. Ein Vorteil der Kunststoffklammern ist, dass sie bei einer eventuell nachfolgenden Computertomographie keine Bildstörung verursachen. Das Problem von Streustrahlen, die die Bildqualität mehr oder weniger beeinträchtigen, ergibt sich bei den Metallklammern. Die Bildstörung wird allerdings durch spezielle Edelstahl-Titan-Legierungen bis auf das Geringste minimiert. Metallklammern eignen sich nicht nur zum Gefäß- und Hautverschluss, sondern dienen auch zur Markierung von Tumor- und Resektionsgrenzen. Außerdem können durch den Einsatz von Wundklammern großflächige Narben und unschöne Einstichstellen, wie man sie beim Wundverschluss von
Nadel und Faden kennt, auf ein Minimum reduziert werden.
Klammermodelle
Grundsätzlich lassen sich Wundklammern in drei Hauptsorten einteilen. Die erste Kategorie sind die sog. Setzklammern. Sie werden mithilfe der Finger in die zusammengehaltenen Wundränder gesetzt. Durch sanften Druck von Zeigefinger und Daumen öffnet ein Federmechanismus die Klammerspitzen und schließt sie wieder bei Nachlassen des Drucks. Auf gleiche Weise erfolgt die Entfernung der Klammern. Ein anderes Modell von Wundklammern (z.B. Michel-Klammern) lässt sich nur unter Zuhilfenahme eines speziellen
Hautklammergerätes setzen und mit einem Hautklammerentferner entfernen. Hierbei werden die Enden der Wundklammern mit der Zange erfasst und in die Wundränder gedrückt. Dazu werden die Wundklammern in das
Magazin des Klammeraparates gelegt und in die Wundränder gepresst.