Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Handwerker Mechaniker Bekleidung

  Handwerker Mechaniker Bekleidung  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Handwerker Mechaniker Bekleidung“
Überbegriffe
Arbeitshose
Statten Sie Ihre Mitarbeiter mit strapazierfähigen Arbeitshosen aus.
Arbeitslatzhose
Diese Latzhosen sind in der Weite verstellbar und haben diverse Taschen z. B. für Stifte oder Zollstock.
Arbeitsoverall
Ein Overall schützt den gesamten Körper vor z. B. Schmutz, mit vielen Taschen und Reißverschlüssen.
Arbeitsjacke
Bequem und einlauffest sollten Arbeitsjacken sein. Je nach Modell mit Umlegekragen, verdeckter Knopfleiste und vielen praktischen Taschen.
Arbeitshemd
Angenehm weich und trotzdem strapazierfähig sind diese Hemden.
Arbeitskittel
Mit diesem strapazierfähigem Kittel schützen Sie Ihre Tageskleidung vor Schmutz.
Zubehör
Arbeitshandschuhe
Handschuhe der Kategorie II finden Sie in diesem Bereich, sie sind für Arbeiten mit mittlerem Abrieb gedacht.
Sicherheitsschuhe
Denken Sie bei Ihren Mitarbeitern auch an den geeigneten Fußschutz. Je nach Modell mit rutschhemmender Stahlsohle und Zehenschutzkappe.
Sicherheitsstiefel
Achten Sie auf geprüfte Sicherheit. Stiefel der Kategorie S3 haben eine Stahlkappe und eine Stahlsohle.
Schutzhelm
Mit einem Schutzhelm mindern Sie das Risiko von Kopfverletzungen. Sie sind deshalb in vielen Bereichen vorgeschrieben.
Schutzbrille
Zur Schutzausrüstung gehört ebenfalls eine geeignete Brille, die die Augen vor unterschiedlichen Gefahren schützt.
Feinstaubmaske
Sie arbeiten häufig mit Staub, Farben oder Lacken? Dann ist das Tragen einer Atemschutzmaske notwendig.
Weitere Informationen zum Thema Handwerker Mechaniker Bekleidung
^

Die passende Handwerker-Bekleidung bietet Sicherheit und Komfort

Für Mechaniker unverzichtbar ist ein Arbeitsoverall oder eine Arbeitslatzhose. Das Material ist strapazierfähig und gut waschbar. Modelle, die nach DIN 61506 angefertigt sind, schützen den gesamten Körper und sind angenehm zu tragen. Der legere Schnitt ermöglicht Bewegungsfreiheit und Luftzirkulation, wodurch man nicht so leicht ins Schwitzen gerät. Da die meisten Overalls aus Baumwolle bestehen, wird Schweiß hervorragend absorbiert.
Unter dem Overall kann ein Baumwollshirt getragen werden, es gibt aber auch Arbeitshosen mit dazu passendem Hemd. Hochwertige Arbeitsjacken sorgen bei kühleren Temperaturen für die nötige Wärme. Für Maurer gibt es weiße Overalls, die mit vielen Taschen Platz für Zollstöcke und kleineres Werkzeug bieten. Um sich vor giftigen Dämpfen zu schützen, sind Feinstaubmasken für Maler, Lackierer und Schreiner unverzichtbar.

Schutz für Elektriker

Elektriker sind vor allem auf Baustellen vielen Gefahren ausgesetzt, deshalb ist es wichtig, neben gutem Werkzeug auf Sicherheit des Körpers zu achten. Wer viel mit Strom zu tun hat, der weiß, wie unangenehm und gefährlich es werden kann. Ein Elektrikerhelm mit Isolierung bietet Schutz bis zu 440 V AC und ist nach DIN EN 397 gefertigt. Das Elektrikerschutzschild ist ein durchsichtiges Visier, um zusätzlich das Gesicht zu schützen, und wird ganz einfach am Helm befestigt. Spezielle Elektrikerhandschuhe bieten Sicherheit bei Arbeiten mit Starkstrom bis zu 1.000 V.

Sicherheitsschuhe, Helme und Handschuhe

Was wäre die richtige Arbeitskleidung ohne gutes Schuhwerk? Sicherheitsschuhe der Kategorie S3 verfügen neben einer Stahlkappe sogar über eine durchtrittsichere Stahlsohle. Ebenso wie die Füße ist der Kopf empfindlich und unersetzlich, deshalb sollte größter Wert auf einen guten Schutzhelm gelegt werden. Helme sind auf allen Baustellen Vorschrift und sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich.
Bei körperlichen Arbeiten sind Handschuhe sehr wichtig. Egal, ob man mit gefährlichen, spitzen Gegenständen hantiert oder Waschmaschinen transportiert: Mit  den richtigen Handschuhen kann man besser zupacken, Gefahren und Schmerzen vermeiden und die Hände werden nicht überstrapaziert. Schutzbrillen gehören u. a. bei allen Schweißarbeiten zum Standard und sind durch ein verstellbares Gummiband für jede Kopfgröße geeignet.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.