Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

  Handtuchspender  bei Mercateo online kaufen (30 Angebote unter 4.202.569 Artikeln)



Folgende Filter helfen, die Artikelliste nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  

Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: zurück   1   2 
Übersicht

„Handtuchspender“

Überbegriffe
Unterbegriffe
% ^v
Bild
zurück
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: zurück   1   2 
Weitere Funktionen für Ihre Produktauswahl:  
Weitere Informationen
^

Papierhandtuchspender – Für ein sicheres Gefühl auch nach dem Händewaschen


Handtuchspender werden vor allem in sanitären Einrichtungen eingesetzt, aber auch in Küchen, in denen der schnelle Griff nach einem hygienisch einwandfreien Handtuch notwendig ist. Für jede Person steht ein neues Blatt oder aber auch ein neues Stück Stoff zur Verfügung.

Stoff oder Papier?

Grundlegend für die Auswahl des Handtuchspenders ist das Material, mit dem Sie später die Füllung vornehmen möchten. Die Entscheidung, ob Sie einen Stoffhandtuchspender, der mit Stoffhandtuchrollen arbeitet, oder einen HandtuchspänderSie suchen mehr Produkte, der mit Falthandtüchern aus Papier oder entsprechenden Papierhandtuchrollen aufgefüllt wird, obliegt Ihnen.
Haben Sie einen hohen Bedarf? Dann lohnt sich die Anschaffung der Stoffalternative, dabei können Sie mit entsprechenden Reinigungsfirmen immer wieder kostengünstig auf hygienische Rollen zurückgreifen. Sie vermeiden Abfall, denn die Tücher werden nach der Benutzung vom Fachmann gereinigt. Allerdings sollte der Verschmutzungsgrad nicht so hoch sein. Ölverschmiert und stark fettig werden die Flecken kaum zu beseitigen sein.
Papierhandtücher, die in Falthandtuchspendern oder ebenfalls in Handtuchrollenspendern zum Einsatz kommen, sind schneller bereitgestellt. Sie müssen sich nicht mit Serviceverträgen beschäftigen, sondern besorgen sich die nötigen Tücher oder Rollen einfach mit Ihrem Einkauf. Ein entsprechender Papierkorb sollte allerdings nicht in der Nähe des Handtuchspenders fehlen, da sonst schnell Chaos im Sanitärbereich entsteht. Die Entsorgung erfolgt einfach und unkompliziert.

Rolle oder Blatt?

Papierhandtücher in Blattform sind sparsam in der Anwendung. Allerdings ist die Größe immer von vornherein festgelegt. Die Falthandtuchrollenspender sind so konzipiert, das eine sparsame Entnahme erfolgt. So wird bei normaler Anwendung immer nur ein einzelnes Blatt ausgegeben. Typische Einsatzgebiete sind öffentliche Toiletten, Schulen, Vereine, Krankenhäuser, Betriebe und die Gastronomie.
Papierhandtücher auf einer Rolle ermöglichen es, den Bedarf an den Einzelfall anzupassen. Dabei kann individuell entschieden werden, wie weit die Rolle abgewickelt wird. So können Mechaniker das Papierhandtuch auch schnell zum Abwischen von Bauteilen verwenden. Im Industriebereich und in Werkstätten kommt man ohne Papierhandtuchrollen kaum noch aus. Eine Abreißvorrichtung macht es einfach, das gewünschte Stück Papier zu entnehmen.

Eine Frage der Abmaße

Achten Sie immer darauf, dass das Zubehör in diesem Fall die Handtuchrollen und Falthandtücher an das Fassungsvermögen und die Spezifikationen wie Breite und möglicher Rollendurchmesser an den Handtuchspender angepasst sind. Sie verwenden ja schließlich auch kein A3-Papier, um einen A4-Drucker zu betreiben.
Das Fassungsvermögen an sich muss an den Bedarf angepasst werden. Hier entscheidet das Aufkommen an Entnahmen. Sie wollen ja den Vorteil nutzen, das immer ausreichend saubere Tücher da sind, und nicht im Intervall von drei Stunden nachsehen, ob im Sanitärbereich noch ausreichend Handtücher vorhanden sind.

Sensorgesteuert oder via Hand betrieben?

Einfache Handtuchspender für öffentliche Einrichtungen bieten meist nur die Möglichkeit, die Entnahme durch den Zug am eigentlichen Handtuch zu ermöglichen. Es werden aber auch sensorgesteuerte Handtuchspender angeboten. Dabei erkennt ein Sensor, ob sich etwas dem Ausgabeschacht nähert, und gibt in genau dem voreingestellten Entfernungsmoment ein Stück des Handtuchs aus.

Sicherheit für Ihren Vorrat

Um vor unsachgemäßen Eingriffen geschützt zu sein, werden verschließbare Handtuchspender empfohlen. Sie haben dadurch den Vorteil, dass nur befähigtes und vor allem berechtigtes Personal Zugriff auf den Inhalt des Handtuchspenders erhält. Dadurch werden nicht nur Beschädigungen des Gerätes an sich vermieden, sondern auch grober Unfug mit dem Inhalt den Tüchern unterbunden.

Halterung

Handtuchspender werden in der Regel an der Wand befestigt, um eine optimale Griffhöhe zu ermöglichen. Sie benötigen also eine Stelle, möglichst direkt neben dem Bedarfspunkt, an dem der Handtuchhalter fest installiert werden kann. Dabei sind die Abmaße ein wichtiger Punkt, den Sie beachten müssen.

Farbe und Design

Ob Sie eine einfache weiße und praktikable Lösung aus Plastik bevorzugen, einen Farbakzent setzen wollen oder aber auf das robuste Material Edelstahl zurückgreifen bleibt, Ihnen überlassen. Hier entscheidet der Geschmack. Nützlich und unentbehrlich sind Handtuchspender allemal.

Sie suchen mehr?

Dann sind Sie bei Mercateo richtig – hier finden Sie 3,5 Millionen Produkte z. B. aus den Bereichen Industrie- oder Bürobedarf, Gastronomie oder Lagerausstattung.