Papierhandtücher – für die tägliche Hygiene unverzichtbar
Hygiene ist in allen Bereichen des Lebens unverzichtbar. Nur so kann verhindert werden, dass Keime und Bakterien auf den menschlichen Körper übertragen werden, was zu Infektionskrankheiten führen kann. Das Waschen der Hände mit
Seife und das anschließende Abtrocknen mit einem sauberen
Handtuch zum Beispiel sind ganz einfache Maßnahmen, die zur Einhaltung der Hygiene dienen.
Idealer Nährboden für Krankheitserreger
Ein idealer Nährboden für Krankheitserreger sind Handtücher. Beim Händewaschen nach dem Toilettengang können leicht Kolibakterien darauf gelangen, die sich dort dann bei Feuchtigkeit und Wärme ideal vermehren können. Zu Hause ist dies meist ungefährlich, im Gegensatz zu anderen Bereichen wie dem Arbeitsplatz, der Schule oder in der Gastronomie. Dort können Handtücher, die von mehreren Personen genutzt werden, schnell zu Infektionskrankheiten führen. Überall dort, wo viele Menschen zusammen treffen, werden Papierhandtücher empfohlen, die nur einmal benutzt und danach entsorgt werden.
Einmalhandtücher aus Papier
Täglich kommen wir mit vielen Menschen in Kontakt. Über unsere Hände können dann Infektionserreger übertragen werden. Um die Ausbreitung von solchen Infektionen zu verhindern, ist das gründliche Händewaschen ganz wichtig. Dies dient nicht nur der Pflege, sondern vor allem dem Gesundheitsschutzes. Ob z. B. im Alltag, in der Lebensmittelindustrie, im medizinischen Bereich – gründliches Händewaschen mit Seife ist ein Muss. Nicht außer Acht zu lassen ist dabei auch die Trocknungsmethode. Wie eine Studie zeigt, verringert die Trocknung der Hände mit Papiertüchern die Keimzahl um fast ein Viertel. Einmalhandtücher aus Papier, die Entnahme erfolgt ganz einfach mittels eines
Handtuchspenders, sind also nicht nur hygienischer, auch die Benutzerfreundlichkeit und die geringe Umweltbelastung sind nicht zu unterschätzen.
Unterschiedliche Falzung und Faltung bei Papierhandtüchern
Falthandtücher werden nicht nur mit einer unterschiedlichen Lagenanzahl oder in diversen Blattgrößen angeboten, sondern auch mit verschiedenen Falzungen. Dabei versteht man unter Falzung, wie das Papier selbst gefaltet ist. Also beispielsweise in C-, V-, Z- oder W-Form. Die Faltung gibt hingegen an, wie die Papiere gebündelt bzw. eingelegt sind. Man unterscheidet Lagen- und Zickzack-Faltung. Bei der Lagenfaltung, C-Falz, sind die Papiertücher nicht mit einander verbunden, sondern liegen aufeinander. Hingegen sind sie bei der Zickzack-Faltung, häufig auch in V-Falz, ineinander gelegt, wodurch bei der Papierentnahme ein neues Blatt für den nächsten Benutzer ausgegeben wird. Bei der Bezeichnung Interfold handelt es sich auch um eine Zickzack-Faltung, wobei die Tücher eine Z- oder W-Falz aufweisen.
Ist kein Handtuchspender vorhanden, können Sie Ihren Gästen Papierhandtücher in Lagenform zur Verfügung stellen. So ist eine einzelne Blattentnahme möglich. Besitzen Sie hingegen einen Spender, so sind Papierhandtücher in Zickzack-Faltung ratsam, da sich die Tücher komplett entfalten und für den nächsten Gebrauch ein neues Blatt zur Verfügung steht.