Die Handtafelschere als klassisches Werkzeug
Unter den
Werkstattscheren findet man Scheren aller Art, die für die jeweiligen Branchen und dabei auszuführenden Arbeiten hin optimiert sind. Beispiele hierzu sind die Elektriker- bzw. Elektronikerschere, die Kabelschere, die
Telefonschere, die
VDE-Kabelschere aus dem Bereich Elektro/Elektronik. Hierzu gehören auch Tafelscheren, wenn man sie vor dem Gesichtspunkt des Teilens von Platinen betrachtet. Tafelscheren lassen sich als mit Muskelkraft betriebenen Handtafelscheren jedoch auch für das Zerteilen von anderen Platten verwenden.
Zum Aussehen
Die Handtafelschere kann man nicht mehr mit einer normalen
Haushaltsschere vergleichen. Im Gegensatz dazu findet man nämlich ein oft aus Guss gefertigtem Standgerät vor, bei dem das obere Messer gegen eine Tischplatte bzw. gegen ein darin versenktes zweites Messer geführt wird. Das obere Messer läuft dabei in einem Griff aus, der eine gewisse Hebelwirkung bietet. Die Schneide bzw. obere Klinge ist oftmals leicht gewölbt, womit man beim Schneidvorgang an sich eine konstante Kraftübertragung auf das Werkstück erreicht. Aufgrund des flächigen Fußes bzw. Tisches eignet sich die Handtafelschere idealerweise zum Schneiden von Platten aller Art.
Die zu verarbeitenden Materialien
Platten sind Bauteile, die flächig und eben sind sowie aus steifem Material bestehen. Mit der Handtafelschere kann man oft nicht nur Metalle wie Stahl, Aluminium oder Kupfer sondern auch Leiterplatten, Kunststoff, Papier, Kartonagen oder auch Bilder und Filmmaterial schneiden. Daher wird die Handtafelschere u. a. in folgenden Branchen genutzt: im Metall- und Maschinenbau, von Restauratoren und Dachdeckern, in der Elektronik, im Innenausbau, in der Verpackungsindustrie sowie bei Film und Fernsehen.
Je nach geplanter Arbeit sollte man bei der Auswahl der Handtafelschere folgende Kriterien berücksichtigen:
- die maximale Schnittlänge,
- die maximale Werkstoffdicke (oft als Blechstärke angegeben),
- die Anschlagverstellung in der Breite oder des Tisches,
- die Tischgröße,
- die Arbeitshöhe,
- die Maschinenabmessungen wegen des Platzbedarfs sowie
- das Gesamtgewicht.
Eine moderne Handtafelschere sollte sich immer durch eine benutzerfreundliche Bedienung auszeichnen. Ergonomisch geformte Griffe sind immer von Vorteil. Ferner sollte man für ein optimales Arbeitsergebnis auch immer über eine ausreichende Anzahl von Ersatzmessern verfügen.