Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Handtücher

  Handtücher  (608 Angebote unter 27.085.893 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Handtücher“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Handtücher"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   41   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Handtücher
^

Handtücher sind für die tägliche Hygiene unverzichtbar

Hygiene ist in allen Bereichen des Lebens unverzichtbar. Nur so kann verhindert werden, dass Keime und Bakterien auf den menschlichen Körper übertragen werden, was zu Infektionskrankheiten führen kann. Das Waschen der Hände mit Seife und das anschließende Abtrocknen mit einem sauberen Handtuch zum Beispiel sind ganz einfache Maßnahmen, die zur Einhaltung der Hygiene dienen.

Idealer Nährboden für Krankheitserreger

Ein idealer Nährboden für Krankheitserreger sind Handtücher. Beim Händewaschen nach dem Toilettengang können leicht Kolibakterien darauf gelangen, die sich dort dann bei Feuchtigkeit und Wärme ideal vermehren können. Zu Hause ist dies meist ungefährlich, im Gegensatz zu anderen Bereichen wie Arbeitsplatz, Schule oder in der Gastronomie. Dort können Handtücher, die von mehreren Personen genutzt werden, schnell zu Infektionskrankheiten führen. Überall dort, wo viele Menschen zusammen treffen, werden Papierhandtücher empfohlen, die nur einmal benutzt und danach entsorgt werden.

Handtücher – schön flauschig müssen sie sein

Ob Hand-, Bade- oder Saunatuch – egal, wie groß sie sind, eines ist ganz wichtig, sie müssen schön flauschig sein und den Körper bzw. die Hände gut trocknen. Aufgrund der guten Saugfähigkeit sind sie meist aus Baumwolle. Hand- und Badetücher sollten regelmäßig gewechselt und bei 60 Grad Celsius in der Waschmaschine gewaschen werden. Übrigens sollte man darauf achten, dass sie im Haushalt aufgrund der Übertragung von Krankheitserregern nur mit ganz intimen Freunden oder Familienmitgliedern geteilt werden sollten. Besser wäre, wenn jeder Familienangehörige über ein separates Handtuch verfügt. Für Freunde und Bekannte sollte man ebenfalls ein Gästehandtuch bereit legen.
Im Schwimmbad, am Strand oder in der Sauna eignen sich besonders große Badetücher – auch Strandtuch oder Saunatuch genannt. Sie gibt es in den unterschiedlichsten Farben und Motiven. Damit kann man Farbakzente setzen, nicht nur in den eigenen vier Wänden.

Mikrofaser – für Allergiker besonders geeignet

Nach einem langen, anstrengenden Arbeitstag gönnen sich viele ein erholsames Bad. Danach trocknen sie sich ab; manche schlüpfen in einen bequemen und kuscheligen Bademantel, der immer häufiger aus Mikrofaser besteht. Doch warum ist die Faser so beliebt?
Die Vorteile von Mikrofasern liegen auf der Hand – sie sind nicht nur bequem und wunderbar weich, sondern auch besonders hautfreundlich, formstabil und farbecht. Sie trocknen den Körper angenehm, ohne ihn dabei auszutrocknen, nehmen keine Fremdgerüche an und eignen sich besonders für Allergiker. Die Bandbreite der Produkte mit Mikrofaser reichen vom Badetuch über Reinigungstücher bis hin zur Bettwäsche oder gar Kleidung. Mikrofaser-Produkte sind deshalb so weich, da sie aus sehr dünnen Fasern zu einem dichten Stoff gewebt wurden.

Bei der Reinigung solcher Stoffe sind einige Regeln unbedingt zu beachten. Generell gilt: Mikrofaser sollte in der Waschmaschine nur bei einer niedrigen Temperatur und mit wenig Waschmittel gewaschen werden. Verzichten Sie auf  Weichspüler, denn dieser verändert die Eigenschaften der Mikrofaser und zerstört sie, in dem er einen Film auf den Fasern hinterlässt, was die Durchlässigkeit verhindert. Damit Mikrofaser-Produkte ihre Formstabilität behalten, sollten sie nach dem Waschen sofort aufgehängt werden. Auf keinen Fall dürfen sie im Wäschetrockner getrocknet werden. Zusätzlich zu diesen Empfehlungen sollten Sie die Herstellerhinweise sorgfältig lesen.

Beim Kauf von Handtüchern an die Waschkosten denken

Beim Kauf von Hand-, Dusch- oder Saunatüchern z. B. im Hotelbereich wird selten an die Folgekosten gedacht. Doch gerade die Waschkosten sind von entscheidender Bedeutung, setzen sie sich doch aus den folgenden Faktoren zusammen: Kosten für Wasser, Abwasser, Waschmittel, Energieverbrauch der Waschmaschine und des Wäschetrockners, Abnutzung der Waschmaschine und des Wäschetrockners. Dazu kommen noch die Kosten für den Personalaufwand, schließlich müssen die Maschine und der Trockner auch befüllt und geleert werden. Das bedeutet also, je weniger Waschmaschinenladungen Sie haben, desto geringer sind die Waschkosten. Durch die Webart der Tücher und durch das verwendete Garn können die Waschkosten gesenkt werden. Sehr dichte und kompakte Tücher haben ein geringeres Volumen als Handtücher aus Standardgarn und auch eine höhere Lebensdauer. Dadurch können Sie mehr Handtücher auf einmal waschen. Das spart auf lange Sicht bares Geld.

Papierhandtücher – Einmalhandtücher aus Papier

Täglich kommen wir mit vielen Menschen in Kontakt. Über unsere Hände können dann Infektionserreger übertragen werden. Um die Ausbreitung von solchen Infektionen zu verhindern, ist das gründliche Händewaschen ganz wichtig. Dies dient nicht nur der Pflege, sondern vor allem dem Gesundheitsschutzes. Ob z. B. im Alltag, in der Lebensmittelindustrie, im medizinischen Bereich – gründliches Händewaschen mit Seife ist ein Muss. Nicht außer Acht zu lassen, ist dabei auch die Trockungsmethode. Wie eine Studie zeigt, verringert das Trocknen der Hände mit Papiertüchern die Keimzahl um fast ein Viertel. Einmalhandtücher aus Papier, die Entnahme erfolgt ganz einfach mittels eines Handtuchspenders, sind also nicht nur hygienischer, auch die Benutzerfreundlichkeit und die geringe Umweltbelastung sind nicht zu unterschätzen.

Stoffhandtuchrolle – umweltschonend und saugstark

In vielen Betrieben und Firmen setzt man nicht auf Papiertücher, sondern auf Stoffhandtuchrollen. Im Gegensatz zu Papierhandtüchern sind sie saugstarker, verursachen keinen Müll und können nach der professionellen Reinigung (meist durch ein Serviceteam des Anbieters) wieder verwendet werden. Zum Abtrocknen der Hände wird eine frische Handtuchportion aus dem Spender gezogen, bei einigen Modellen funktioniert dies automatisch. Nach dem Gebrauch wird das verwendete Handtuchstück automatisch wieder eingezogen, dadurch wird eine Mehrfachnutzung verhindert. Ist die Stoffhandtuchrolle voll, kann sie im Handumdrehen durch eine frische ausgetauscht werden. Die benutzten Rollen werden in der Regel vom Anbieter abgeholt und gereinigt zurückgebracht.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.