Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Handscheinwerfer

  Handscheinwerfer  (122 Angebote unter 27.005.595 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Handscheinwerfer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Handscheinwerfer
^

Handscheinwerfer - extreme Leuchtkraft mobil eingesetzt

Handscheinwerfer bestechen durch eine sehr hohe Leuchtkraft und sind trotzdem mobil einsetzbar. Durch die Bauform können sie in Notsituationen, an Gefahrenstellen oder immer dann, wenn an einem bestimmten Ort viel Licht gebraucht wird und eine herkömmliche Taschenlampe nicht mehr ausreicht, eingesetzt werden. Sie sind tragbar und können vom Anwender während des Transports netzunabhängig in Betrieb genommen werden.
Im industriellen Bereich, bei Wartungsarbeiten, wenn das Licht ausfällt oder auch im Freien, wenn es nötig wird, in Wäldern oder auf Baustellen eine gute Sicht zu erhalten, werden Handscheinwerfer für die individuelle Beleuchtung einzelner Flächenabschnitte eingesetzt.

Starke Leistung der Handscheinwerfer

Damit Sie mit dem Handscheinwerfer eine ausreichende Lichtausbeute erzielen, ist  einerseits das verwendete Leuchtmittel wichtig, andererseits sollten Sie auf die verbauten Reflektoren und den Durchmesser der eigentlichen Lampe Wert legen.
Die LED-Technik wird immer häufiger eingesetzt. LED-Leuchtmittel bestechen durch sehr helles Licht, das im Nah- als auch im Fernbereich gute Ausleuchtungen erzielt. Hinzu kommt, dass LEDs wenig Energie verbrauchen und relativ robust und langlebig sind und sich dadurch Leuchtdauer und die Wartungsintervalle verlängern.
Die Wirkung des Lichtes ist neben der Wattangabe, also der Leistung des Leuchtmittels, auch von der Farbtemperatur des Leuchtmittels abhängig. Je höher die Farbtemperatur ist, desto stärker leuchtet das Leuchtmittel die gewünschten Bereiche aus und umso heller erscheint das Licht. Von hoher Farbtemperatur nach dunkler ergibt sich folgende Reihenfolge:
  • 1. LED
  • 2. Xenon
  • 3. Leuchtstoffröhre
  • 4. Halogenlampe
  • 6. Glühlampe, während bei diesem Leuchtmittel kryptonhaltige Lampen heller sind.
Je nach Anwendung sollten Sie einen Handscheinwerfer mit der entsprechenden Leuchtmittelausstattung wählen. Interessant kann es auch sein, wenn unterschiedliche Leuchtmittel verbaut sind. So werden bei Bedarf LEDs eingeschalten, wenn es auf energiesparende Lichtausbeute ankommt und eine lange Beleuchtung gefordert ist.

Die Reichweite des Handscheinwerfers

Wer den Handscheinwerfer nutzten möchte, um Bereiche für die Wartung auszuleuchten und nah mit der Lampe an den zu erhellenden Bereich herankommt, für den reichen kleinere Reichweiten. Kommt es aber bei Kanalarbeiten oder auf Baustellen auf ein weites Vorausleuchten an, um Einblick nehmen zu können oder sich einen Überblick zu verschaffen, so ist eine hohe Reichweite besonders wichtig. Dabei sind bei hochwertigen Handscheinwerfern Werte ab 1.000 Meter aufwärts möglich. Neigbare Leuchtköpfe ermöglichen es, bei Reparaturen oder Instanthaltungen den Lichtkegel gezielt auf das gewünschte Objekt zu richten, ohne die Lampe anders positionieren zu müssen.

Handscheinwerfer für Notsituationen

Viele Handscheinwerfer verfügen neben dem Permanentlicht auch über eine Blinkfunktion. Dies ist sinnvoll, wenn es im Einsatzbereich des Handscheinwerfers häufiger zu Notsituationen kommen kann oder Gefahrenstellen mit dem Handscheinwerfer gesichert werden sollen. Unfallstellen oder Havariebereiche können durch das Blinklicht für die Umgebung kenntlich gemacht werden. Meist ist es möglich, Vorsteckscheiben in unterschiedlichen Farben einzuschieben, um dem Blinklicht den gewünschten Farbton zu verleihen.

Leuchtdauer und Ladestandanzeige

Damit Sie nicht in die Situation kommen, dass Ihnen der Strom ausgeht und die Akku-Leistung nicht mehr für den Rückweg aus der Gefahrenzone reicht, sollten Sie unbedingt die Leuchtdauer berücksichtigen. Diese ist einerseits von der Akku-Leistung und dem Ladestand, andererseits vom verwendeten Leuchtmittel abhängig.  Eine mehrstündige Hauptlichtnutzung sollte die Akku-Kapazität allerdings unbedingt hergeben. Eine beleuchtete, gut sichtbare Ladeanzeige ermöglicht es Ihnen, rechtzeitig auf sich verringernde Energiereserven zu reagieren. Durchaus ratsam ist ein Handscheinwerfer mit einer Sparlichtfunktion, damit man im Notfall noch ausreichend lange mit Licht versorgt ist, auch wenn dieses dann nicht mehr so intensiv ist.

Gewicht und Schutzmaßnahmen

Achten Sie in Bereichen, in denen explosionsgeschützte Geräte verwendet werden müssen, dass auch der Handscheinwerfer über einen ausreichenden Ex-Schutz verfügt. Hinzu kommt, dass das Gehäuse des Handscheinwerfers so ausgelegt sein muss, dass es den Umgebungsbedingungen standhalten kann. Temperatur, Feuchtigkeit und Staub dürfen nicht eindringen. Damit sich der Handscheinwerfer gut transportieren und tragen lässt, ist auch das Gewicht nicht zu vernachlässigen. Gerade bei längeren Einsätzen, bei denen der Nutzer ständig mobil sein muss, spielt das Gerätegewicht eine entscheidende Rolle.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.