Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Handfäustel

  Handfäustel  (666 Angebote unter 27.395.140 Artikeln)Zum Expertenwissen

Fäustel von Promat
Kopfgewicht
ab € 7,47*
 Stück 
Fäustel von Endres Tools
Kopfgewicht
ab € 58,99*
 Stück 
Fäustel von Peddinghaus
Kopfgewicht
ab € 15,77*
 Stück 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Handfäustel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   45   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Handfäustel
^

Mit dem Fäustel die Meißel ordentlich antreiben

Unter den Schlagwerkzeugen stellt der Fäustel einen speziellen Hammer dar, der oft von Steinmetzen oder Bildhauern genutzt wird. Sehr oft sind am Hammerkopf zwei quadratische Bahnen vorhanden, mit denen die Meißel angetrieben werden.

Zur Geschichte

Als Steinmetzwerkzeug hat auch der Fäustel schon eine längere Geschichte. Man hat zwischen Hartgestein- und Weichgesteinbearbeitung unterschieden. Die grobe Bearbeitung der aus dem Steinbruch kommenden Steinblöcke nennt man bossieren,  das Werkzeug wird demnach Bossierhammer genannt. Das Weichgestein wurde mit Werkzeug wie dem Zweispitz, der Fläche oder dem Scharriereisen zu Leibe gerückt.

Der Fäustelkopf

Der Fäustelkopf kann in spanischer oder holländischer Form gestaltet sein. Die holländische Form ist insgesamt eckig und verfügt so auch in Höhe des Auges über zwei zusätzliche quadratische Bahnen. Im Gegensatz dazu verjüngt sich der Fäustelkopf der spanischen Form zur Mitte des Hammerkopfes hin ein wenig. Nach DIN 6475 besteht ein Fäustelkopf aus einer Sonderlegierung, er ist geschmiedet, gehärtet und angelassen und damit bis ca. 600 Grad temperaturbeständig. Wird der Fäustel in Bereichen eingesetzt, in denen mit leicht entzündlichen Stoffen oder hohen Temperaturen gearbeitet wird, sollte auf funkenfreies Werkzeug gesetzt werden. Ein spezieller funkenfreier Fäustel hat sich hier bewährt.

Der Fäustelstiel

Den Hammerstiel des Feustels gibt es in der klassischen Form aus Esche- oder Hickoryholz, was ein sehr stabiles und bruchsicheres Material ist. Oft findet man auch Stahlrohr oder Fieberglas. In einigen Fällen bestehen die Stiele auch aus Kunststoff, was ein Vorteil ist, wenn bei schwierigen Witterungsbedingungen gearbeitet wird und der Stiel somit nicht angegriffen wird.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.