Hängemappe - perfektionierte Ablage
Hängemappen sind für eine platzsparende und gut organisierte Loseblattablage unerlässlich. Darin werden die unterschiedlichsten Vorgänge, ohne aufwendige Heftungen durchzuführen, aufbewahrt. Zeitersparnis durch die
Hängeregistratur trotzt Ordnung ist die Folge. Durch ihr variables Fassungsvermögen sind die Mappen auch bei geringem Platzangebot ideal einsetzbar. Reiter sorgen für den nötigen Überblick und verschaffen Ihnen schnellen Zugriff auf das Gesuchte. Vorteilhaft ist der leichte Zugriff auf jede einzelne Mappe, da sie hintereinander gehängt und ohne langes Suchen oder Umstapeln zu entnehmen sind.
Schienenmaterial
Die Hängeschiene kann entweder aus Metall oder Kunststoff bestehen. Beide Materialien sind für diese Verwendung gut geeignet. Während Kunststoffschienen besser gleiten, wenn Sie über die Schienen des Hängeschrankes gezogen werden, um die passenden Unterlagen zu finden, besticht Metall dadurch, dass es nicht bricht und auch dann nicht beschädigt wird, wenn die Hängeschiene zwischen die Schublade gerät und eingeklemmt wird.
Stabil in jeder Hinsicht
Damit Sie die Hängemappe möglichst lange benutzen können, ohne dass es zu Einrissen oder starken Abnutzungen kommt, gibt es die viel beanspruchten
Mappen in diversen Papp- oder Kunststoffausführungen. Hartpappe ist stabil und vor allem, wenn es sich um Recyclingmaterial handelt, besonders umweltverträglich. Kunststoff zeichnet sich durch seine besondere Langlebigkeit aus. Hängemappen, die besonders häufig genutzt werden. sollten nach Möglichkeit aus einem stabilen, beschichteten Karton oder aus einem strapazierfähigen Kunststoff bestehen.
Einfache Hängemappen aus Karton und Pappe reichen für die Archivierung aus, bei häufigem Ein- und Aushängen werden Sie allerdings schnell unansehnlich und können beschädigt werden. Besonders ratsam ist es, dass die Mappen über einen seitlichen Steg oder Falz verfügen, der das Schriftgut in der Mappe hält. Dadurch kann nichts herausrutschen und verloren gehen.
Fassungsvermögen von Hängemappen
Da passt jede Menge rein! In Hängemappen können unterschiedliche Volumen an Schriftgut aufbewahrt werden. Je nach Umfang des Vorgangs ist es möglich, das aufgenommene Volumen anzupassen. Besonders bei Pappmappen ist dies durch ein Faltsystem innerhalb der Mappe, mit vorgestanzten Knicken, leicht möglich. Bis zum ausgewiesenen Fassungsvermögen ist bei allen Hängemappen gewährleistet, dass erstens keine Beschädigungen an Mappe und Hängeschiene auftreten und zweitens das Format ausreichend umschlossen wird und ein Einhängen ohne Schwierigkeiten möglich ist.
Durch die optimale Platzausnutzung sind Hängeregister mit
Hängeheftern und Hängemappen nicht nur eine gute Möglichkeit, um in großen
Hängeregistraturschränken eine Ablage gut zu handhaben, auch am Schreibtisch in der kleinen Hängebox können so hervorragend Sortierungen auf engstem Raum vorgenommen werden.
Beschriftung und Zusammenhalt
Damit die Mappe gut gefunden wird, werden am oberen Rand Reiter angebracht.
Sichtreiter ermöglichen eine Beschriftung mit austauschbaren Beschriftungsschildern. Günstig ist es, wenn das Schild durch einen zu öffnenden Reiter aufgenommen wird. Durch Aufklappen der Rückseite kann das Schild leicht ausgewechselt werden und wird nach dem Verschließen fest verwahrt, ohne dass es herausrutschen kann.
Alternativ können auch Reiter genutzt werden, in welche die
Beschriftungsschilder lediglich eingeschoben und von Laschen gehalten werden. Besonders günstig ist auch die Variante der Varioreiter, diese lassen sich an unterschiedlichen Stellen der Hängemappe befestigen und ermöglichen dadurch freie Sicht auf alle dahinter befindlichen Beschriftungen.
Verbindungsknöpfe sorgen dafür, dass Mappen miteinander gekoppelt werden können. Interessant ist diese Variante, wenn innerhalb eines Vorgangs eine Untersortierung vorgenommen werden soll. Es entstehen zusammenhängende Mappen nach dem Ziehharmonika-Prinzip.