Hämmer zum Ausbeulen gehören in jede Werkstatt
Mit Hämmern zum Ausbeulen werden meist Beulen und Dellen aus Blech beseitigt. Sehr häufig ist das bei Fahrzeugen der Fall, zum einen aus funktioneller, zum anderen aus optischer Hinsicht. Hämmer zum Ausbeulen fehlen daher in keiner Kfz-Werkstatt und gehören auch in jeder anderen Werkstatt zur Ausstattung.
Das Arbeiten mit einem Hammer
Das Arbeiten mit dem
Hammer erfolgt immer aus dem ganzen Arm und nicht nur aus dem Handgelenk, da man dann mehr Führung, Kraft und Genauigkeit erzielt. Wichtig für alle Hammerarbeiten ist das Gegenstück. Dazu sind Handeisen und Fäustlinge erhältlich, die als Gegenstücke eingesetzt werden.
Der Stiel als wichtiger Teil des Hammers
Bei den
Ausbeulhämmern wird nicht wie im Baugewerbe auf Stahlrohrstiele, sondern meist auf Hickory- oder Escheholzstiele gesetzt. Hickory ist ein Holz eines Baumes, der aus der Familie der Walnussgewächse stammt. Das Holz ist sehr hart und damit auch belastbar und lange haltbar. Ähnliches gilt für das Escheholz. Es kommt aber auch auf die Befestigung des Stieles am Hammerkopf an. Eine doppelte Keilverbindung aus einem Keil aus Metall und einem Heil aus Holz ist ideal, ein schlecht verkeilter Hammerkopf wird zum Wurfgeschoss und gefährdet die Sicherheit beim Arbeiten.
Schlicht- und Schrumpfhämmer
Schlichthämmer mit zwei vierkantigen oder runden Bahnen werden dazu verwendet Blech auseinanderzutreiben, also zu strecken. Wurde versehentlich das Blech zu viel auseinandergetrieben, benötigt man einen Schrumpfhammer und als Gegenstück einen Fäustling, wobei der Hammer das Material bei jedem Schlag zusammen zieht.
Der Ausbeul-Pinnhammer
Der
Ausbeul-Pinnhammer mit großer und extradünner Bahn und gerader oder schräger Pinne: durch gezielte Schläge mit der Pinne wird das Material oft gestreckt, bevor das Stück mit der Bahn weiterbearbeitet wird.
Die Pickhämmer
Sie besitzen neben der runden, flachen Bahn eine meist spitz zulaufende Pinne. Die Spitze kann auch etwas abgerundet sein wie bei einer eichelförmigen Spitze. Mit dem Pickhammer können auch Knicke und Kanten bearbeitet werden, um Spannungen aus dem Blech zu holen.
Lackschadensfreie Ausbeultechnik
Kleine Dellen von Hagel- oder Parkschäden können nicht mit dem Hammer bearbeitet werden. Hier nutzt man Ausbeulhebel, die Technik heißt Hebeltechnik.