Die Greifhilfe als helfende Hand für den Alltag
Die Greifhilfe ist ein Hilfsmittel, das den Menschen im
Alltag unterstützt. Die verlängerte Hand kann mit einem Handschalter bedient werden und greift – wie eine
Zange - nach Gegenständen, die in einiger Entfernung oder auf dem Boden liegen.
Die Greifzange gleicht Bewegungseinschränkungen aus
Die Greifzange ist ein Hilfsmittel um Gegenstände aufzuheben oder wegzulegen. Es gehört zu den häufigsten Alltagshilfen, die meist im häuslichen Bereich oder Pflegekliniken eingesetzt werden, aber auch im Rahmen von Reinigungs- oder Handwerksarbeiten verwendet werden. Die Zange besteht aus Stahl oder Kunststoff und ist in der Ruheposition geöffnet. Mittels Handdruck schließt sich die Zange. Die Greifhilfe unterstützt Menschen
- im Alter,
- bei verminderter Handfunktion,
- bei eingeschränkter Funktion im Arm- und Schulterbereich und
- bei Bewegungseinschränkungen nach Operationen.
Die Greifhilfe ist eine Zange am Stiel. Sie lässt sich durch einen Handschalter oder Griff bedienen. Die Zange verlängert den Arm um 30 bis 100 Zentimeter. Das wichtigste Einsatzgebiet der Greifhilfe ist das Aufheben eines Gegenstandes vom Boden, beispielsweise wenn er heruntergefallen ist. Sie eignet sich aber auch um etwas an eine andere Position zu bringen. Die Greifzange unterstützt beim Ordnen von Gegenständen und erweitert die Bewegungsfreiheit enorm. Die Greifzange schafft Selbstbestimmung, die für ältere und erkrankte Menschen eine wichtige Rolle im Alltag spielt. Sie verhindert Unfälle und Stürze, die durch das Bücken nach einem Gegenstand geschehen können. Auch ist sie nach Operationen in der Hüfte eine wichtige Hilfe, da sie das Ruhigstellen in diesem Bereich unterstützt.
Im Rahmen von Reinigungsarbeiten kann eine spezielle
Greifhilfe für Abfälle verwendet werden.
Alltagshilfen für alters- und behindertengerechtes Wohnen
Wenn die körperliche Beweglichkeit auf Dauer oder über einen bestimmten Zeitraum eingeschränkt ist, können Alltagshilfen für mehr Sicherheit sorgen. Sie verstärken die Selbstbestimmtheit, die sich direkt auf das Wohlbefinden des kranken oder älteren Menschen auswirkt. Im Pflegebereich werden die Alltagshilfen gern eingesetzt, um den Alltag des zu Pflegenden und auch des Pflegepersonals zu erleichtern. Weitere bewährte Alltagshilfen unterstützen beim Aufstehen, Bewegen, Essen und der Körperhygiene. Hierzu gehören Aufstehhilfen, Bettgriffe, Tellerranderhöhungen oder auch Glasöffner.