Buntpapier - veredeltes Papier in vielen schönen Farben
Buntpapier oder Glanzpapier, wie es auch genannt wird, ist ein dekoratives Papier mit einer veredelten Oberfläche. Das
Bastelpapier gibt es in vielen schönen Farbtönen und auch gemustert, wie zum Beispiel als Regenbogenpapier. Die meisten Buntpapiere weisen einen seidigen Glanz auf. Glanzpapier ist in der Regel einseitig gefärbt, die andere Seite ist weiß. Manche Hersteller bieten das Papier auch gummiert an, die weiße Seite ist dann bei Befeuchtung selbstklebend.
Lange Tradition
Im Handel wird meistens einfarbiges, industriell hergestelltes Buntpapier zum Basteln angeboten. Das Buntpapier hat jedoch eine sehr lange Tradition. Schon im Jahre 794 kannte man in Japan die Kunst der dekorativen Papiergestaltung, diese handwerklich hergestellten Buntpapiere wurden für die
Kalligrafie verwendet. In Persien und in der Türkei war das so genannte Marmorpapier, ein Buntpapier mit farbiger Marmorierung, schon im 17. Jahrhundert sehr beliebt. Auch heutzutage noch werden Buntpapiere nach alter Handwerkskunst hergestellt.
Basteln und Gestalten mit Buntpapier
Buntpapier lässt sich vielseitig verwenden. Bei zahlreichen Bastelarbeiten wie Weihnachts- oder Osterdekorationen, Laternen, Figuren, Kollagen und vielem mehr wird es gerne verwendet. Beliebt bei Kindern sind auch so genannte Reißbilder aus Buntpapier. Dazu wird das Buntpapier in kleinere Schnipsel gerissen und ähnlich wie ein Mosaik auf einem Blatt Papier oder einer Pappe zu einem Bild zusammen geklebt.
Buntpapier eignet sich zudem hervorragend zum Umhüllen und Bekleben von Verpackungen, Dosen, Gebrauchsgegenständen und sogar von Möbeln. Zur besseren Haltbarkeit kann es auch mit einem transparenten
Acryllack bzw. Klarlack auf Wasserbasis überzogen werden.
Weitere Einsatzmöglichkeiten sind das Gestalten von Bucheinbänden, Mappen und Aktenordnern.
Zum Verkleben sollte ein geeigneter Klebstoff verwendet werden. Am besten benutzt man einen Klebestift oder einen
Bastelkleber. Lösungsmittelhaltige Stoffe können durch das Papier dringen und zu Flecken und welligen Stellen im Papier führen.