Glückwünsche zum Ruhestand - ein neuer Lebensabschnitt beginnt
Nach einem erfüllten Arbeitsleben ist es an der Zeit, den Lebensabend zu genießen. Ein guter Anlass für eine Glückwunschkarte, denn man hat einen großen Abschnitt seines Lebens hinter sich gebracht und es gilt nun, für einen neuen Lebensabschnitt alles Gute zu wünschen. Ehemalige Kollegen, Geschäftspartner oder auch Familienangehörige freuen sich mit Sicherheit über eine Grußbotschaft von Ihnen. Auch einem verdienten Vereinsmitglied, das viele Jahre als Vorstand tätig war oder sich jahrelang um die Kasse gekümmert hat, kann mit einer solchen
Glückwunschkarte eine Freude gemacht werden.
Verschiedene Motive
Beliebte Motive für den Ruhestand sind beispielsweise ein Strandkorb, eine Hängematte, ein Stuhl oder eine Bank im Garten. Sie deuten an, dass es von nun an ruhiger zugehen soll. Aber auch die Anzeigentafel in einer Flughafenhalle ist auf einer Karte zu sehen. Dieses Motiv weist darauf hin, dass jetzt viele Reisen auf dem Plan stehen und im Ruhestand die Welt erkundet werden soll. Diese
Motivkarten eignen sich eher für Menschen, die einem persönlich nahe stehen, mit denen man eng zusammengearbeitet hat oder sogar befreundet ist.
Edle Ausführungen der Glückwunschkarte
Daneben gibt es auch edle Kartengestaltungen ohne Motiv, dafür in Cremefarben und mit goldener Schrift. Diese Glückwunschkarten machen einen seriösen Eindruck und sind deshalb wohl eher für Geschäftspartner oder Kollegen geeignet, zu denen man auf beruflicher Ebene ein gutes Verhältnis hatte, das aber nicht darüber hinausging.