Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Gerätereiniger

  Gerätereiniger  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Gerätereiniger“
Überbegriffe
Bildschirmreiniger
Neben dem Reinigen verhindern diese Reiniger die Ablagerung von Staub und Schmutz auf Ihrem Monitor.
CD-Reiniger
Erhalten Sie mit diesen hochwertigen Reinigungsmitteln die Wiedergabequalität Ihrer Datenträger.
Druckerreiniger
Ein regelmäßiges Reinigen der Druckwalzen verbessert die Druckqualität und verlängert die Lebensdauer Ihrer Geräte.
Magnetkopfreiniger
Entfernt Verschmutzungen und Oxide an den den Magnetköpfen Ihrer Magnetkarten-Lesegeräte und ähnlicher Automatensysteme.
Schreibtischreiniger
Ihre intensive Lösekraft entfernt auch starke Verschmutzungen wie u.a. Kugelschreiber-Rückstände und Stempelfarbe.
Sieb- und Schablonenreiniger
Ein Produkt, das speziell für die effektive Reinigung von Sieben und Schablonen entwickelt wurde.
Stempelreiniger
Gibt es flüssig oder in Knetform, er löst Verkrustungen und Ablagerungen an Stempelplatten bzw. den -bänder.
Whiteboardreiniger
Verlaufen nicht nach dem Aufsprühen, reinigen und pflegen die Oberfläche Ihrer Tafel.
Tastaturreiniger
Sind Reinungsmittel, die speziell für Geräte entwickelt wurden, die dem Hautkontakt ausgesetzt sind.
Telefonreiniger
Die antibakteriellen Zusätze verhindern neben der Reinigung eine Keimbildung an Ihren Telefongeräten.
Tuschereiniger
Spezialmittel für die Reinigung Ihrer Tuschefüller und Zeichenspitzen.
Weitere Informationen zum Thema Gerätereiniger
^

Büroreiniger - Reinheit für Ihre Geschäftsräume

Büro- und Geschäftsräume werden täglich benutzt und müssen daher auch regelmäßig und gründlich gereinigt werden. Neben den üblichen Reinigungsarbeiten wie Staubsaugen und Papierkorb leeren sollten auch Fenster, Möbel sowie PCs und Telefone in stetigen Abständen gesäubert werden. Dabei gibt es für jeden Handgriff die passenden Reinigungsflüssigkeiten und Reinigungstextilien.

Reinigungstextilien helfen Ihnen

Ohne die altbewährten Reinigungstextilien haben Sie kaum eine Chance, dem alltäglichen Schmutz im Büro Herr zu werden. Sie sind in den unterschiedlichsten Varianten und vor allem für jede Art von Verschmutzung im Handel erhältlich.

Telefonreinigungstuch

Telefonreinigungstücher sind spezielle Reinigungstücher für Telefone und Handys, welche auch das Display streifenfrei reinigen. Am häufigsten handelt es sich hierbei um feuchte, fusselfreie Vliestücher, welche mit antibakteriellen Zusätzen versehen sind. Diese desinfizierenden Tücher bieten Schutz vor Viren, Bakterien und Pilzen und tragen zur Verbesserung der Hygiene bei. So werden unerwünschte Verkeimungen gemindert. Die Reinigung mit einem Telefonreinigungstuch ist schnell und einfach.

Bildschirmreinigungstuch

Für einen sauberen Bildschirm sind spezielle Bildschirmreinigungstücher im Handel erhältlich. Diese gibt es trocken, feucht, antistatisch oder als waschbare Variante. Egal, für welche Variante Sie sich entscheiden, Bildschirmreinigungstücher entfernen gründlich und schonend Staub sowie Flecken auf Ihrem Display.

Microfasertuch

Das Mikrofasertuch ist als Büroreiniger sehr beliebt. Sie können für jede Art von Reinigung verwendet werden z. B. als Staubtuch, Bodentuch, Abwaschlappen und vieles mehr.
Mikrofasertücher sind die Profis unter den Reinigungstextilien, da Sie keine Reinigungsflüssigkeiten mehr benötigen. Möglich ist dies durch ihre spezielle Struktur. Aufgrund ihrer feinen Beschaffenheit nehmen Mikrofasertücher nicht nur wasserlöslichen Schmutz, sondern auch fetthaltige Stoffe auf und verursachen keinerlei Kratzer.
Verschmutzte Mikrofasertücher können Sie problemlos bei 60 °C waschen. Beachten Sie, dass Sie keinen Weichspüler beim Waschen verwenden, da sonst die Faser verklebt und die Wirkungsweise verringert wird.

Staubtuch

Weiterhin ist das Staubtuch ein beliebter Büroreiniger. Sie befreien alle Möbelstücke und glatte Oberflächen von Staubpartikeln und nehmen den Staub auf, ohne ihn auf andere Gegenstände und Möbelstücke zu verteilen. Der Staub wird erst wieder abgegeben, wenn das Staubtuch kräftig geschüttelt wird.
Diese Tücher sind in verschiedenen Materialausführungen vorhanden, zum Beispiel aus Mikrofaser, dieses nimmt nicht nur den Staub, sondern auch kleinsten Schmutz auf. Es eignet sich daher auch für besonders empfindliche Oberflächen.
Weitere Staubtücher können aus Vlies oder Viskose bestehen. Diese sind bei 60 °C waschbar und sehr strapazierfähig. Zudem können sie auch feucht als Wischtuch eingesetzt werden.

Bodentuch

Ein Bodentuch ist ein speziell angefertigte Reinigungstextilie für die Reinigung mit einem Schrubber oder Reinigungsbesen. Für den Büroboden können Sie diverse Bodentücher aus verschiedenen Materialien wählen. Für einen Laminat- oder den Holzfußboden aus Parkett empfiehlt es sich, Tücher aus Mikrofaser zu benutzen, da diese mit einer sehr geringen Wassermenge effizient reinigen. Zusätzlich besitzen sie den Vorteil, dass sie bis zu 95 °C waschbar sind.
Hingegen sind Bodentücher aus Vlies für Fliesen und PVC-Beläge geeignet. Gern können Sie für die Bodenreinigung auch einen Wischmopp benutzen. Mit seiner Hilfe erreichen Sie auch schwer zugängliche Ecken.

Reinigungsflüssigkeiten für eine gründliche Reinigung

Neben den Reinigungstextilien benötigen Sie für eine gründliche Reinigung Ihrer Büroräume auch diverse Reinigungsmittel. Die Auswahl an Büroreiniger ist vielfältig. Für viele Geräte und Verschmutzungen sind mittlerweile auch spezielle Büroreiniger entwickelt wurden, damit Flecken und Unreinheiten effizient beseitigt werden können. Im Folgenden werden einige Büroreiniger kurz beschrieben.

Tastaturreiniger

Besonders auf Tastaturen tummeln sich zahlreiche Keime und Bakterien, aber mit Hilfe von Tastaturreinigern können Sie diese beseitigen. Am einfachsten ist ein Komplettset zu benutzen, welches sowohl aus dem Spezialreiniger sowie aus Tastatur-Tupfern besteht. Die Tupfer werden mit der Flüssigkeit befeuchtet und anschließend werden die Zwischenräume der Tastatur damit gereinigt. Sie können somit Schmutz und Keime schnell und einfach entfernen.

Schreibtischreiniger

Ein besonderer Büroreiniger ist der Schreibtischreiniger. Dieser entfernt auch hartnäckigen Schmutz wie Bleistift-, Filzstift- oder Kopierstiftspuren auf Schreibtischen und Büromöbeln.
Beachten Sie, dass Sie Schreibtischreiniger nur auf Kunststoff- oder kunststoffbeschichteten Oberflächen, welche lösungsmittelbeständig sind, benutzen. Diese Form der Reiniger erhalten Sie gebrauchsfertig in einer Sprühflasche oder auch als Großpackung im Kanister.

Allzweckreiniger

Allzweckreiniger sind Reinigungsmittel, die für alle Oberflächen im Büro verwendet werden können. Dabei sind die primären Substanzen Farb- und Duftstoffe sowie Tenside. Diese Reiniger sind neutral bis schwach alkalisch und lösungsmittelfrei. Ferner werden sie hauptsächlich in flüssiger Form angeboten, jedoch sind sie auch als Pulver erhältlich. Bei normaler Verschmutzung kommen eher flüssige Allzweckreiniger zum Einsatz. Diese werden mit Wasser verdünnt und zum Beispiel zur Reinigung von Fenstern und Fußböden verwendet.
Bei starker Verschmutzung wird hingegen Allzweckreiniger in Pulverform bevorzugt, da dieser direkt auf die Verschmutzung aufgetragen wird.

Spezielles Reinigungsspray

Spezielle Reinigungssprays gibt es auch für Klebstoff-, Kugelschreiber- und Filzstiftflecken. Das jeweilige Spray entfernt mühelos die Flecken und eignet sich fast für jede Oberfläche. Nichtsdestotrotz sollte aber beim Erstgebrauch an einer kleinen Stelle die Verträglichkeit geprüft werden.
In der Anwendung sind die diversen Sprays alle gleich:
1. Die Sprayflasche wird geschüttelt und die gewünschte verschmutzte Stelle damit aus etwas Entfernung eingesprüht.
2. Nach kurzer Einwirkzeit wird mit einem sauberen Tuch nachgewischt.
3. Bei starken Verschmutzungen wiederholen Sie den Vorgang.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.