Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Geometriezirkel

  Geometriezirkel  (53 Angebote unter 27.649.494 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Geometriezirkel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Geometriezirkel"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Geometriezirkel
^

Der Geometriezirkel - machen Sie runde Sachen

Der Geometriezirkel wird oft in der Schule benutzt, um grundsätzlich den fortgeschrittenen Umgang mit Zirkeln zu erlernen, und daher auch Schulzirkel genannt. Man kann komplizierte Berechnungen wie etwa in Winkelfunktionen damit vollziehen. Der Schulzirkel oder Geometriezirkel wird auch in der graphischen und bildenden Kunst eingesetzt, wenn es darum geht, runde Flächen zu erstellen. Wo gelernt wird, wird auch geprüft. In Klassenarbeiten oder Klausuren, wo jede Minute zählt, ist daher ein Schnellverstellzirkel mit knickbaren Schenkeln eher von Vorteil.

Der Schulzirkel für Geometrie und Konstruktion

Im Mathematikunterreicht kann man neben einem Schullineal mit einem Schulzirkel ziemlich viel machen, wenn es um geometrische Konstruktionen auf dem Papier geht. So lassen sich beispielsweise Mittelsenkrechten auf einer Linie positionieren, Dreiecke, Trapeze, Rechtecke oder Parallelogramme konstruieren oder regelmäßige Sechsecke zeichnen.

Die bestechende Konstruktion eines Geometriezirkels

Die Grundkonstruktion ist sehr einfach. Zwei Schenkel werden in einem Gelenk oder einem Ring beweglich zusammengehalten. Der eine Schenkel läuft zum Fixieren auf dem Papier in einer Metallspitze aus, der andere meist in einer Halterung für eine Bleistiftspitze. Die Halterung hat häufig eine 3,5-Millimeter-Bohrung als Öffnung. Die Spitze wird mit einer Schraube fixiert. Eine Triebstange im oberen Drittel der Schenkel erlaubt es, mit einem Stellrad eine fixe Radiuseinstellung vorzunehmen, was von Vorteil ist, wenn man den Zirkel zum Messen von Abständen einsetzen möchte. Verschiedene Raffinessen machen zudem jeden Zirkel einzigartig. Beachten Sie daher die folgenden Informationen.

Schenkellänge, Arbeitsbereich und Zeichenspitze

Prinzipiell hängt der Arbeitsbereich von der Schenkellänge des Geometriezirkels ab. Achten Sie daher auf die Durchmesser der Kreise, die Sie zeichnen wollen. In einzelnen Fällen hat man auch die Möglichkeit, einen Schenkel mit Zubehör in der Länge auszudehnen, um ein vielfältig nutzbares Arbeitsgerät zu erhalten.
Der Schulzirkel hat meist eine Bleistiftspitze, die sich gut zum Malen auf Papier eignet. Wollen Sie allerdings Werkstoffe anreißen, sollte stattdessen eine zweite Metallspitze als Reißspitze vorhanden sein. Für Glas, Leder oder Textilien ist unter Umständen ein Zubehöraufsatz von Vorteil, in den Spitzen aus Kreide oder Filzstifte eingesetzt werden können.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.