Gender Changer - hilft bei Kabelverlängerungen
Am Büroarbeitsplatz, aber auch bei EDV-gestützten Maschinensteuerungen sind oft Anschlusskabel zu kurz bemessen. Um diesem Manko abzuhelfen, leisten Gender Changer wertvolle Dienste, da man mit ihnen ein herkömmliches, meist preiswert zu beschaffendes
Computerkabel mit den gleichen Anschlüssen verwenden kann und nicht auf eine oftmals kostspielige Verlängerung angewiesen ist.
Gender Changer sind nichts Anderes als kleine Steckeradapter, die einen Stecker auf einen gleichartigen Stecker umsetzen. Dabei werden die Kontakte im Verhältnis 1:1 durchgeschleift. Die Gender Changer sind sowohl mit Buchsen („weibliche“ Gender Changer) als auch mit Steckern („männliche“ Gender Changer) bestückt erhältlich.
Gebräuchliche Formen der Gender Changer
Folgende Formen von Gender Changern sind gebräuchlich:
Neunpolige D-Sub-Stecker und D-Sub-Buchsen
Gender Changer mit neunpoligen D-Sub-Steckern und Buchsen sind vor allem für serielle Kabelverlängerungen gedacht. Sie kommen an Maschinensteuerungen zum Einsatz, seltener auch im PC-Bereich beispielsweise bei der Nutzung von analogen Faxmodems.
15-polige D-Sub-Stecker und D-Sub-Buchsen
Die 15-poligen Varianten der Gender Changer dienen meist dazu,
VGA-Kabel zu verlängern, um einen weiter vom PC entfernt stehenden Monitor anzuschließen. Auch bei Monitorwänden werden solche Verlängerungen häufig benötigt, da die Monitore von einem zentralen Verteiler aus angesprochen werden und teilweise weiter entfernt vom Verteiler aufgestellt sind.
25-polige D-Sub-Stecker und D-Sub-Buchsen
Diese Gender Changer werden sowohl bei Maschinensteuerungen als auch noch vereinzelt zum Anschluss serieller Drucker an einen PC genutzt. In Ausnahmefällen können zudem Anlagen der Telekommunikation mit 25-poligen D-Sub-Verbindungen mit einem Rechner mit Hilfe von Gender Changern verbunden werden.
USB-A-Buchse auf USB-A-Buchse
Diese Gender Changer dienen meist dazu, ein
USB-Kabel, das dem Anschluss von USB-Komponenten an einen Personal Computer dient, zu verlängern.
eSATA-Stecker
Gender Changer zum Anschluss von
eSATA-Kabeln an beiden Enden dienen meist der Verlängerung von Zuführungen für externe Datenträger an einem Personal Computer. Sie sind in aller Regel für die SATA-Standards I und II nutzbar. Für herkömmliche SATA-Verbindungen sind ebenfalls Gender Changer erhältlich, die allerdings keine Stromzuführung bieten.
Empfehlungen für die Beschaffung von Gender Changern
- Achten Sie beim Kauf von Gender Changern auf eine robuste Ausführung. Insbesondere bei Verlängerungen, die vielpolig ausfallen (beispielsweise VGA- oder 25-polige serielle Anschlüsse), sind Kunststoffe aufgrund ihrer mechanischen Instabilität fehl am Platz.
- Auf keinen Fall sollten Sie Kabelverlängerungen mit mehreren Gender Changern aufbauen. Da bei vielen elektronischen Signalübertragungen die Kabellänge begrenzt ist und durch die Kabelübergänge beim Gender Changer auch stets mit einem geringen Verlust der Signalstärke gerechnet werden muss, kann die Überbrückung großer Distanzen das Zwischenschalten eines Verstärkers oder Repeaters nötig machen.
- Stecken Sie den Gender Changer stets gerade auf die Anschlusskabel und achten Sie darauf, dass die Verbindung mechanisch fest arretiert wird. Locker oder schräg sitzende Gender Changer können als Fehlerquelle bei der Signalübertragung Probleme verursachen.