Das Gastronomie-Aufsatzbord für mehr Abstellfläche in der Küche
Soll das Platzangebot in der Küche, so eignet sich dafür ein spezielles Gastronomie-Aufsatzbord aus robustem, rostfreiem Edelstahl. Gewürze, Teller, Besteck oder kleine
Küchengeräte sind somit stets am richtigen Ort zu finden und auch schnell griffbereit.
Die unterschiedlichen Aufstellmöglichkeiten von Gastronomie-Aufsatzbords
Ein Gastronomie-Aufsatzbord kann beispielsweise auf einem
Gastronomie-Arbeitstisch aufgestellt werden. Aufgrund des hohen Gewichts des Edelstahls kann das Aufsatzbord problemlos ohne Bohren, Schrauben und Dübel darauf positioniert werden. Ebenso eignet sich auch der Arbeitsschrank je nach Größe für eine Erweiterung des Platzangebots durch ein Gastronomie-Aufsatzbord. Des Weiteren kann das praktische Edelstahlmöbelstück auch auf dem Vorbereitungstisch oder dem Cheftisch eingesetzt werden. Darüber hinaus können Aufsatzbords auch auf Tischen aus Holz oder anderen Materialien aufgestellt werden. Sollte es sich um ein empfindliches Material der Stellfläche handeln, so ist es empfehlenswert, wenn die Füße des Aufsatzbords mit
Filzgleitern versehen werden. Auf diese Weise werden eventuelle Kratzer auf dem sensibleren Material vermieden.
Maße und Etagenanzahl von Gastronomie-Aufsatzbords
Gastronomie-Aufsatzbords können in verschiedenen Längen gewählt werden. Große Modelle eignen sich beispielsweise auch dazu, um diverse Edelstahlmöbel miteinander zu verbinden oder auch um fehlende Möbelstücke zu überbrücken, sodass auch dieser Raum optimal als Abstellfläche ausgenutzt werden kann. Ebenso variieren die Tiefen der jeweiligen Ausführungen von äußerst schmal, damit zum Beispiel Gewürzstreuer sicher abgestellt werden können bis hin zu sehr breit. Auf diesen finden beispielsweise Teller und andere praktische Küchenhelfer einen perfekten Aufbewahrungsort.
Je nach Bedarf können Gastronomie-Aufsatzbords darüber hinaus über eine oder gleich zwei Abstellflächen verfügen, wie auch andere Edelstahlmöbel zur Aufbewahrung (beispielsweise diverse Wandbord-Modelle) ebenso.
Aufsatzbord für Gastronorm-Behälter
Im Bereich der Selbstbedienung ist das Gastronomie-Aufsatzbord, welches mit einem
Gastronorm-Behälter oder gleich mehreren bestückt werden kann, vorteilhaft. So können auch kleinere Zutaten (Kaffeesahne, Portions-Zucker) darin sofort griffbereit gelagert werden.