Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Gartentorbeschläge  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Hilfsbeschläge
Weitere Informationen zum Thema Gartentorbeschläge
^

Gartentorbeschläge für ein funktionsgerechtes Öffnen von Gartentoren

Optimale Gartentorbeschläge richten sich nach den verwendeten Gartentoren. Es gibt unter den Holztoren Rahmentore, die über eine innenliegende rechteckige Zusatzverstrebung verfügen und Z-Tore, bei denen das Viereck durch eine z-förmige Anordnung der Holzverstrebung ersetzt ist. Rahmentore können mit unsichtbar eingebauten Einsteckschlössern verschlossen werden, für Z-Tore eignen sich besser sichtbare Doppeltorüberwürfe oder Gartentorfallen.

Die Auflaufstütze bei Gartentorbeschlägen

Die Auflaufstütze ist ein Gartentorflügelheber. Gerade bei den breiten Flügeln eines Doppeltores  - wobei Breiten von einem bis zu zwei Metern je Flügel keine Seltenheit sind  - sollte man die Torflügel auf einer mittig angebrachten Auflaufstütze ruhen lassen, damit sie nicht anfangen durchzuhängen. Auflaufstützen werden entweder in den Erdboden eingeschlagen oder müssen einzementiert oder einbetoniert werden.

Der Bodenschieber

Bodenschieber werden mit mehreren Führungen senkrecht an den Rahmen des überlappenden Gartentorflügels geschraubt. An der oberen Seite ist der Schieber zum Greifen abgewinkelt. Am unteren Ende ist die Stange gerade und wird in eine Auflaufstütze mit entsprechenden Vertiefungen eingehängt. Damit man sich nicht soweit Bücken muss, ist der Bodenschieber meist um die 40 Zentimeter lang.

Die Gartentorfalle

Die Gartentorfalle ist ein Gartentorbeschlag, der es erlaubt, Gartentore zuzuschlagen, damit sie verschlossen werden. Der Riegel vom Tor läuft über eine Schräge in eine Vertiefung der Halterung und kann sich so nicht mehr selbsttätig lösen.

Der Gartentorüberwurf

Er wird für Einzel- und Doppeltore häufig verwendet. Die halterförmigen Grundplatten werden bei Doppeltoren auf die Querelemente der beiden Tore geschraubt und mit einem drehbaren Schließriegel, der mittels Überwurf eingehängt wird, verschlossen.

Torfeststeller

Torfeststeller sind Gartentorbeschläge, die aus einem mit dem Fuß hochklappbaren Haken und einer Öse bestehen, die am Tor festgeschraubt wird. Torfeststeller gibt es für die Boden- oder Wandmontage.

Das Beschlagsortiment

Im Beschlagsortiment findet man zwei Ladenbänder und passende Aufschraubkloben. Für Einzeltore werden meist Durchmesser der Ladenbänder von 13 mm und Längen von etwa 50 cm verwendet, während Doppeltore Ladenbänder mit 16 mm Durchmesser und etwa 70 cm Länge benötigen. Zudem sind eine Torfalle und manchmal auch Zaunbefestigungen im Set enthalten. Für sehr schwere Tore sollte man sich dagegen besser Winkelbänder besorgen.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.