Mit dem Futterportionierwagen wird das Dosieren von Futter leicht gemacht
Wenn in Großbetrieben Reinigungsarbeiten und Fütterungen stattfinden, sind Effizienz, Gründlichkeit und Schnelligkeit besonders wichtig. Von Vorteil ist es, wenn das Tierfutter vor dem Füttern bereits vordosiert und abgewogen bereitgehalten werden kann, sodass ein zeitaufwendiges Abwiegen unnötig wird. Ein professioneller Futterportionierwagen ist damit ein praktischer Helfer im
Stall.
Das Einfüllen unterschiedlicher Futtersorten ist problemlos möglich, die eventuell benötigt werden, wenn auch kranke Tiere versorgt werden können. Hierbei spielt allerdings auch das Fassungsvermögen der jeweiligen Transportwagen für Futter eine große Rolle. Je mehr Tiere versorgt werden müssen, desto größer sollte das Fassungsvermögen sein. Zum einfachen Befüllen der Fächer können beispielsweise eine Heugabel oder aber eine Schüppe eingesetzt werden
Was macht den Futterportionierwagen aus?
Da der Futterportionierwagen die benötigten Futtermengen (z. B. Raufutter oder Mischfutter) innerhalb kürzester Zeit ausgibt, kann es zu keiner Überfütterung der Tiere kommen. Ein Futterplan kann – im Gegensatz zu Standard-
Futterwagen, der meist ein reiner
Transportwagen ist - problemlos eingehalten und sogar von Laien umgesetzt werden. Je nach Modell können die speziellen Futterwagen so konzipiert sein, dass man die Fächer per Einschubmöglichkeit zusammenlegen oder voneinander trennen kann. So kann man entweder eine kleinere oder größere Anzahl von Futteraufbewahrungsmöglichkeiten zur Verfügung haben, um weniger oder auch mehr Tiere füttern zu können. Vorhandene Abdeckungen der Fächer erweisen sich bei den Modellen jeglicher Art als besonders empfehlenswert, da das Futter durch Staub oder anderen Schmutz nicht verunreinigen kann.
Eine vorhandene Feststellbremse ermöglicht es schließlich, dass der Futterportionierwagen nicht wegrollen kann. Als besonders empfehlenswert erweisen sich Ausführungen, die durch Lenkrollen zusätzlich von beiden Seiten geschoben oder gezogen werden können, damit ein müheloses Steuern ermöglicht wird. Ergonomische Griffe erleichtern die Arbeit darüber hinaus. Robuste Stahlblech- oder Edelstahlkonstruktionen in Verbindung mit Kunststoff sorgen schließlich für eine extreme Langlebigkeit und eine einfache Säuberung der Fächer und sonstigen Wagen. Herausnehmbare Kunststoffschüsseln können ebenfalls integriert sein, die sich leicht befüllen und reinigen lassen.