Freischwingerstühle - zeitloses Design
Da es keine klassischen Bilder von Freischwingerstühlen gibt, werden sie als modernes
Sitzmöbel empfunden und sind entsprechend beliebt. Freischwingerstühle haben im Gegensatz zu einem gewöhnlichen
Stuhl mit vier Beinen, die die Sitzfläche stabil tragen, einen tragenden, nachgiebigen Rahmen. Betrachten Sie einen Freischwingerstuhl von der Seite, sehen Sie meist ein Stahlrohrgestell, was einer eckigen Fünf ohne den Oberstrich ähnelt. Am unteren hinteren Ende des Rohres macht dieses eine rechtwinkelige Biegung und verläuft so dem Boden entlang zum unteren Ende des anderen Seitenteils, um sich dort ebenso anzuschließen.
Aufgrund der enormen Biegekräfte, die beim Hineinsetzen auftreten, besteht das Gestell entweder aus ausreichend dickem Stahlrohr, meist mit einem Durchmesser von etwa 25 Millimetern, oder Kunststoff mit ganz besonderen Eigenschaften. Die Breites des Stuhls wird in der Regel durch mehrere Stahlverbindungen quer in Höhe der Sitzfläche und der Rückenlehne, teilweise mit zusätzlichen Trägern für die Rückenlehne, bestimmt. Sie sind häufig durch einen Bezug oder einem Sitz-und Rückenelement, in meist viereckiger Form, verdeckt.
Die unterschiedlichen Eigenschaften
Wie viel der Freischwingerstuhl beim Hineinsetzen nachgibt, hängt von der Härte der verarbeiteten Materialien ab. Manche Stühle haben sogar Armlehnen, die sich hübsch aus dem Stahlrohr ableiten und ebenfalls der Bequemlichkeit halber bezogen sind. Das bequeme Sitzgefühl rührt aus der Beweglichkeit des Stuhls, der eine punktuelle Muskellockerung durch die Bewegung des Nutzers zulässt. Auf eine ergonomisch gute Proportion Ihres Stuhles sollten Sie im Büroalltag unbedingt achten. Eine feine Sache ist auch, dass der Freischwingstuhl eine relativ breite Sitzfläche hat und zudem platzsparend im Vergleich zum Sessel ist.
Die Einsatzbereiche von Freischwingerstühlen
Im Wartezimmer, Seminarraum, Auditorium oder am
Esstisch können Sie mit relativ geringen Platzaufwand ziemlich vielen Gästen einen komfortablen Sitzplatz bieten. Werden die Stühle nur anlässlich von Veranstaltungen genutzt und später wieder gelagert, können Sie auch auf stapelbare Modelle zurückgreifen. Im Gegensatz zu Freischwingerstühlen aus komplettem Kunststoff ist die Stahlrohrausführung relativ schwer. Wenn die Stühle häufig aufgestellt und weggeräumt werden, sollten Sie dies unter dem Punkt Arbeitsaufwand in Ihrer Kaufentscheidung berücksichtigen.
Weitere Modelle
Manche Hersteller bezeichnen auch Stühle mit vier Beinen und beweglicher Rückenlehne als Freischwingerstühle. Die Sitzschale besteht hierbei aus Kunststoff, der die Beweglichkeit der Rückenlehne nach hinten zulässt. Dabei sollten Sie entscheiden, wo Ihre Prioritäten beim Freischwingen liegen. Ebenso gibt es freitragende Stühle, die in der Bewegung aufgrund des verarbeiteten Materials nicht nachgeben. Sie sehen modern aus und besitzen sehr stabile Eigenschaften.
Materialien, Farben und Pflege der Freischwingerstühle
Natürlich sollten Sie für den geplanten Einsatz Ihres Freischwingerstuhls auch auf die geeigneten Materialien achten. Seine Beliebtheit erkennen Sie an der variantenreichen Ausgestaltung der Formen und den unterschiedlichen Farben und Materialien seiner Bezüge, die es sogar teilweise in gepolsterter Form gibt. Manche
Bürositzmöbel haben auch Sitzflächen bzw. Rückenlehnen aus Kunststoff, zum Teil sogar mit Löchern, um unangenehmes Schwitzen durch Temperaturausgleich zu vermeiden. Für jede Umgebung ist für Sie das Richtige zu finden.
Versuchen Sie, die Farbtöne Ihrer Umgebung zu wiederholen, um Ausgeglichenheit in den Raum zu bringen. Farbakzente durch Widersprüche wirken zwar auf den ersten Blick ansprechend, sind auf Dauer aber möglicherweise störend. Der Fuß aus Stahlrohr oder Kunststoff ist sehr pflegeleicht. Ein Bezug aus echtem Leder stellt im Gegensatz zu Kunstleder oder Kunststoff, Stoff oder gar Holz unterschiedliche Anforderungen an die geeigneten Pflegemittel.