Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Freischneider  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Freischneider“
Überbegriffe
Elektrorasentrimmer
Leicht, kompakt und unkom­pliziert.
Akkurasentrimmer
Ohne lästige Kabel, für kleinere Trimmarbeiten zwischendurch.
Benzinrasentrimmer
Benzinbetriebenes Gerät, mit dem große Flächen bewältigt werden können.
Zubehör
Ersatzfadenspule
Nennt man auch Ersatzfa­denkassette oder Faden­magazin.
Trimmerfaden
Trimmerfäden gibt es, je nach Hersteller und Gerät, in vielen verschiedenen Varianten.
Trimmerersatzmesser
Bei Verschleiß, schnell und einfach ausgetauscht.
Grasmesser
Zun Trimmen von Rasen­kanten, kapitulieren diese Klingen aber auch nicht vor derbem Gestrüpp.
Weitere Informationen zum Thema Freischneider
^

Für saubere Ecken und Kanten - der Rasentrimmer

Als Rasentrimmer bezeichnet man Gartengeräte, die mit einem rotierenden Nylonfaden überstehendes Gras an unzugänglichen Ecken und Kanten abtrennen. Auch zum Entfernen von Bewuchs an Beeträndern um Schaukeln oder Zäunen, wo ein Rasenmäher durch seine Größe nicht mehr effizient arbeiten kann, haben sich diese Gartengeräte etabliert. Für größere Flächen oder zum Entfernen von Gestrüpp oder kleineren Sträuchern, sollten Sie allerdings auf leistungsstärkere Geräte wie Freischneider oder Motorsense zurückgreifen.

Welcher Rasentrimmer ist der Richtige?

Elektro-Rasentrimmer

Elektro-Rasentrimmer verfügen über einen Elektromotor, der über ein Kabel oder mit einem Akku mit Strom versorgt wird. Diese Gartengeräte haben teilweise eine Leistung bis zu 1.000 Watt je nach Modell und Hersteller. Sie reichen so zum Kurzhalten von Grashalmen völlig aus.

Akku-Rasentrimmer

Leider haben diese Geräte einen entscheidenden Nachteil, die Mobilität. Denn durch das kurze Anschlusskabel am Gerät selbst wird meisten noch ein weiteres Verlängerungskabel benötigt, welches wiederum zu einer deutlichen Einbuße der Mobilität und auch der Sicherheit führt. Besser ist meist die Wahl eines Trimmers, der auch über ein Elektromotor verfügt, jedoch von einem Akku gespeist wird. Akku-Rasentrimmer besitzen einen Vorteil zumindest, was die Bewegung betrifft. Sie sind beim Trimmen der Rasenkanten unabhängig vom Strom und benötigen auch keine Kabel, die den Arbeitsfluss stören können. Sie sollten jedoch auf die Akkukapazität der Geräte ein besonderes Augenmerk legen. Denn diese Rasentrimmer müssen ca. alle dreißig Minuten bis zu einer Stunde neu aufgeladen werden. Im Idealfall sollten Akku-Geräte auch wie Akkuschrauber und Akkubohrmaschinen über einen Reserveakku verfügen, der ein rationelles Arbeiten ermöglicht.

Benzin-Rasentrimmer

Benzin-Rasentrimmer besitzen einen Verbrennungsmotor, der mit ca. 20 bis 30 ccm völlig ausreichend dimensioniert ist. Auch in puncto Mobilität sind diese Geräte nicht zu schlagen, da mit ihnen auch größere Flächen ohne störende Kabel schnell gemäht werden können. Gute Geräte verfügen über eine Motorleistung von zwei PS, wobei hierbei ein luftgekühlter Zwei-Takt-Motor zum Einsatz kommt. Ausgestattet mit einem vibrationsgedämpftem Schaft, sind sie herkömmlichen Akkumodellen weit überlegen.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.