Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Forstschutzhose

  Forstschutzhose  (313 Angebote unter 27.651.177 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Forstschutzhose“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Forstschutzhose"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   21   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Forstschutzhose
^

Was Sie zum Thema Schnittschutzhose wissen sollten

Die Schnittschutzhose gehört als Berufsbekleidung zur Forstbekleidung. Zur Aufgabe eines Forstarbeiters gehört es u. a., sich um die Holzbestände zu kümmern und mit ihnen zu wirtschaften. Der Verkauf und Abtransport des Holzes wird möglich gemacht, in dem es in gleichlangen Stämmen eines abgesprochenen Durchmessers gebündelt gelagert und an einem vereinbarten Ort dem Käufer zur Verfügung gestellt wird. Ein großer Teil der Arbeit macht mithin die Vorbereitung der Stämme aus. Nachdem der Baum gefällt wurde, werden nicht benötigte Äste beseitigt und zerkleinert. Hierfür verwendet man eine handgeführte Kettensäge, ein sehr effizientes, aber auch gefährliches Werkzeug, wenn man an etwas abrutscht. Um Verletzungen aller Art vorzubeugen, ist damit Schnittschutz oberstes Gebot. Achten Sie daher besonders auf DPLF-geprüfte Sicherheit. Das bedeutet, dass Geräte und Maschinen der Forstwirtschaft bestimmte Sicherheitsvorschriften zum Gesundheitsschutz erfüllen müssen. Das gleiche gilt für die Schutzkleidung.

Woran erkennen Sie eine gute Schnittschutzhose?

Der Hosentyp A entspricht der Schutzbekleidung für den Fachmann in Mitteleuropa und Deutschland. Die Hosen bestehen an der Vorderseite vom Boden bis auf einen maximalen drei Zentimeter breiten Auslass für den Reißverschluss und einer Höhe von 20 Zentimetern über dem Schritt aus verstärktem Material. Die unter dem Oberstoff verborgene Verstärkung reicht mit fünf Zentimetern Überlappung im Beinbereich auch auf die Rückseite der Hose. Schnittschutzhosen gibt es in drei unterschiedlichen Schutzklassen, wobei Klasse 1 einer Kettengeschwindigkeit von 20 Meter pro Sekunde entspricht, Klasse 2 und Klasse 3 höheren Geschwindigkeiten standhält. Aufgrund des Tragekomforts und der Ergonomie haben die Versicherer Klasse 1 als Sicherheitsstandard gelten lassen. Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es allerdings nicht.

Die Eigenschaften von Schnittschutzhosen

Anhand vielfältiger Gebrauchstests wurde festgelegt, dass die Hosen relativ leicht sein sollen, also weniger als 1.500 Gramm wiegen. Das Material im Schritt hat dehnbar zu sein. Eine Reparaturmöglichkeit soll dort bestehen, wo der Oberstoff stark beansprucht wird, wie etwa im Saumbereich an den Beinen. Taschen sollen in genügender Anzahl und an praktisch zu erreichenden Stellen angebracht sein. Nähte sind möglichst dreifach. Werden Hosenträger genutzt, müssen diese Signalfarbe haben. Die Nummer der EN-Norm ist als Kennzeichnung der Schutzkleidung an dieser untergebracht. Dabei gilt die EN 381 als geeignet. Die Schutzschicht bewirkt entweder, dass die Kettensäge nicht durchdringen kann, oder ein Stoppen der Säge, weil die Fasern sie blockieren.

Vorsichtsregeln

Schutzkleidung sollte nicht zu weit und nicht zu eng sein und deshalb vor dem ersten Einsatz anprobiert werden. Untersuchen Sie die Kleidung unbedingt vor jedem Gebrauch zuerst auf Risse, Löcher und andere Beschädigungen. Reparaturen dürfen niemals an den Schnittschutzlagen durchgeführt werden. Die Hose ist bei Beschädigungen in diesen Bereichen als nicht mehr brauchbar auszusondern und durch eine neue Hose zu ersetzen. Eine Reparatur ist ausschließlich am Oberstoff erlaubt. Jedoch darf auch dabei eine Schnittschutzlage nie an- oder übernäht werden.

Was ist außerdem wichtig?

Neben den Hosen gibt es auch noch Jacken, Westen, Armschützer, Forststiefel und Beinlinge, die ebenfalls als Schnittschutz-geeignet die Ausrüstung vervollständigen. Auf einen Gesichts- und Gehörschutz zum Beipiel mit einem Forsthelm ist immer zusätzlich Wert zu legen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.