FM Transmitter - Kabelloser Musikgenuss für Unterwegs
Mit FM-Transmittern, die eigentlich kleine Sendeanlagen sind, können Audio- Signale via UKW-Funkfrequenzen über kurze
Distanzen hinweg übertragen werden. Der FM-Transmitter moduliert dabei die zu sendenden Signale auf eine frei wählbare
Trägerfrequenz um. Das Radio, meist ein Autoradio, empfängt die Funkwellen auf eine von Anwender vorher definierten
Kanal und gibt diese dann an die Lautsprecher weiter. Empfehlenswert sind FM-Transmitter mit Display, die eine Schnelle
und einfache Frequenzeinstellung ermöglichen und zudem programmierbare Tasten für eine Voreinstellung von Frequenzen
bieten. Dies ist vor allem in Großstädten und dicht besiedelten Gebieten von Vorteil, den dort kann der Musikgenuss
ohne Kabel manchmal durch überlagernde Sender getrübt werden.
Die unterschiedlichen Modelle
Um immer und überall in kabellosen Musikgenuss zu kommen, bieten die einzelnen Hersteller der Geräte die
unterschiedlichsten Modelle an. Ob fürs Auto, wo der FM- Transmitter mittels Zigarettenanzünder mit Strom versorgt
wird, oder die Batterien betriebenen Variante für den mobilen Einsatz Unterwegs. Besonders praktisch sind allerdings
Transmitter die sowohl mittels Zigarettenanzünder als auch über Akkus mit Energie gespeist werden können. Je nach
Modell und Hersteller bieten einige Geräte auch die Möglichkeit ihre Energie, über einen meist separat erhältlichen Netzadapter
zu beziehen. So lässt sich der FM-Transmitter auch an jede handelsübliche Steckdose anschließen und dort
optimal nutzen.
Einsatzgebiete für FM- Transmitter
Ob für iPod, MP3-Player, Navigationsgerät oder Handy. Ein FM-Transmitter lässt sich in vielen Bereichen wirkungsvoll
einsetzen wo Audiosignale kabellos übertragen werden sollen. Die besten Beispiele stellen hier MP3-Player
und Navigationsgeräte dar. Hier können Sie Ihre gesamte Musikbibliothek vom iPod und jedem anderen MP3-Player, mittels
FM-Transmitter auf Ihr Autoradio übertragen. Beim Navigationsgerät hingegen sorgt der Transmitter dafür, dass Sie
Ihre volle Aufmerksamkeit dem Straßenverkehr widmen können, ohne auf das Navigationsgerät zu schauen. Denn mit Hilfe
vom FM-Transmitter, wird die Routenführung klar und deutlich auf das Soundsystem Ihres Wagens übertragen.
Tipps und Tricks:
Nicht jeder moderne Wagen ist für den Einsatz von FM-Transmittern geeignet. Wer zum Beispiel eine beheizbare Frontscheibe hat, in
dem die Radio-Antenne bereits integriert ist, sollte Vorsicht walten lassen, da diese Kombination meist zu Beeinträchtigungen
führen. Hier bleibt als Alternative meist nur der Einsatz von Bluethooth-Geräten oder eine kabelgebundene Lösung.