Verbannen Sie die Plagegeister
Sie werden am Arbeitsplatz ständig von Plagegeistern wie Fliegen oder Mücken gestört? Ein Fliegengitter kann hier Abhilfe schaffen.
Auf die Maschengröße kommt es an
Fliegengitter bestehen entweder aus Textil oder aus Drahtgittern. Die Maschengröße beträgt etwa einen Millimeter.
Die Maschen sollten klein genug sein, um das Eindringen von Fliegen und anderen Insekten zu vermeiden.
Gleichzeitig sollten die Maschen groß genug sein, um ausreichend Licht und Luft durch das Gitter in Ihr Büro zu lassen.
Das richtige Fliegengitter
Einfache Fliegengitter aus Textil werden mittels Klebeband oder Klettverschluss anm Fensterrahmen befestigt.
Andere Fliegengitter sind dagegen gerahmt. Letztere können in der Regel an Aufhängungen befestigt und bei Bedarf abgenommen werden.
Dies ist besonders in den Wintermonaten zu empfehlen, wenn generell weniger Insekten vorkommen. So können Sie der Verwitterung vorbeugen und haben im Sommer erneut Freude an Ihrem Fliegengitter.
Fliegengitter für Fenster und Türen
Man unterscheidet je nach Einsatzgebiet zwei Arten von Fliegengittern: Fenster-Fliegengitter und Tür-Fliegengitter.
Suchen Sie ein Fliegengitter für Türen? Dann achten Sie darauf, dass Sie den Rahmen des Gitters separat öffnen können. So können Sie Frischluft hereinlassen und lassen die Fliegen trotzdem draußen.
Welche Farbe darf es sein?
Neben der Hauptfunktion - nämlich Insekten abzuwehren - ist auch der ästhetische Gesichtspunkt beim Kauf eines Fliegengitters wichtig.
Es sollte möglichst unauffällig sein und das Gesamtbild Ihres Arbeitsplatzes nicht stören. Fast unsichtbar wirkt ein anthrazit-farbenes Fliegengitter, während ein Gitter in Weiß einen leichten Sichtschutz bietet.
Fliegengitter mit Sonnenschutz
Neben den herkömmlichen Fliegengittern existieren auch solche mit zusätzlichen Spezialfunktionen. So dient ein Fliegengitter mit Sonnenschutz neben dem Abwehren von Insekten als Blendschutz.
So können Sie auch im Sommer ungestört und ohne Anstrengungen der Augen am PC oder Notebook arbeiten. Fliegengitter, die außerdem über eine reflektierende Schicht verfügen, sorgen zudem für eine angenehmere Zimmertemperatur.
Die Sonnen- und Wärmestrahlen werden direkt am Fenster reflektiert und zurückgeworfen.