Allgemeines über Flash-Sticks
Ein Flash-Stick ist ein Stick mit einem internen Flash-Speicher zur Speicherung von beliebigen binären Daten. Flash-Sticks werden oft auch nur als USB-Sticks bezeichnet,
wobei USB die Schnittstelle und Flash den Speichertyp des Sticks beschreibt. Flash-Sticks können u.a. folgende Dateien speichern:
- Videodateien
- Bilddateien
- Textdateien
- Programme etc.
Schnittstellen und Eigenschaften
Flash-Sticks haben einen USB-Anschluss, worüber die Daten auf den Stick geladen werden können. Moderne Betriebssysteme (Win2000, WinXP, Linux, MacOS) erkennen
Flash-Sticks generell als Wechseldatenträger an. Eine Treiberinstallation ist nicht notwendig, diese geschieht automatisch über die im USB-Stick gespeicherten Informationen.
Einige Flash Sticks haben auch besondere Adapter, welche wie Lesegeräte für Speicherkarten funktionieren.
Worauf muss man beim Kauf achten?
Die Welt der USB-Sticks ist riesig. Dieser Begriff ist wie oben erklärt ein Sammelbegriff für viele Geräte mit unterschiedlichen Funktionen. Sie sollten sich also im Vorfeld überlegen:
- Was möchte ich erreichen? Nur Daten über USB1.1 oder 2.0 auf den Stick laden?
- Wie groß sollte der Speicher sein? Viele und große Dateien benötigen auch viel Speicherplatz
- Brauche ich Zusatzfunktionen? Bootbare Sticks, Bluetooth etc.
Die Preisklasse der Geräte hängt zumeist direkt vom Ausstattungsgrad und der Leistungsfähigkeit der Geräte ab.
Weitere Links zum Thema
Mit diesem Thema in Beziehung stehen auch die Suchbegriffe Memory-Stick, Speicher-Stick und
USB-Stick aus unserer Kategorie Sticks.