Flaschenregale sorgen für Ordnung und ermöglichen schnelles Arbeiten
Lagerregale haben immer den Zweck, Gegenstände, Lebensmittel oder Lagerbestände ordnungsgemäß, liegend oder stehend, aufzubewahren. Sie sind in ihrer Bauweise meist optimal an das zu lagernde Gut angepasst, beispielsweise
Fassregale,
Großfachregale oder
Schüttgutregale. Auch Flaschenregale bieten mit ihrer Ausstattung und Form die Möglichkeit, Flaschen verschiedenster Art sicher und stabil zu lagern.
Wo kann ein Flaschenregal eingesetzt werden?
An der Bar, in Lagerräumen und der Küche werden täglich viele Flaschen benötigt. Da kann es eng und unübersichtlich werden. Auch in der Küche muss es immer schnell gehen, Flaschen mit Dressings, Öl oder Ketchup sollten immer griffbereit sein und dürfen nicht im Weg stehen. Schnell kann es passieren, dass eine Flasche umgestoßen wird und der Inhalt ausläuft. Dadurch geht wertvolle Zeit verloren und der verschüttete Inhalt landet im Müll. Um das zu verhindern, verwendet man in der Gastronomie praktische Flaschenregale.
Für alle stehenden Flaschen
Kleine Flaschenregale aus Edelstahl sind für jede Restaurantküche wichtige Hilfsmittel. Sie passen bequem auf die Arbeitsfläche und die Flaschen stehen darin sicher. Da Edelstahl besonders pflegeleicht ist, lassen sich die Flaschenregale schnell und gründlich reinigen. Einige Modelle können durch die Ösen an der Rückseite mit einem Handgriff an Wandhaken befestigt werden, was besonders für kleine Küchen eine Platzersparnis bedeutet.
Diese Modelle sind auch bestens für die Theke und Cocktailbar geeignet. Hier ist die Gefahr, eine Glasflasche mit kostbarem Inhalt umzustoßen, besonders groß. Die Regale sind optisch sehr neutral und passen perfekt auf jede Ausschanktheke und Bar.
Liegend fühlen sich edle Weine wohl
Rotwein und besonders hochwertige Weine sollten immer liegend gelagert werden, damit der Korken feucht bleibt. Das hält ihn elastisch und die Flasche bleibt dicht. Für diese edlen Tropfen gibt es formschöne Weinregale in mehreren Größen und Farben. Die Auswahl reich dabei von schlichten Modellen aus weißem, grauem oder schwarzem Kunststoff bis zu exklusiven Weinregalen aus verchromtem Eisen. Die Regale verfügen über viele nebeneinander liegend Mulden, in welche die Flaschen eingelegt werden können. Ein Wegrollen wird dadurch verhindert. Auch große Flaschenregale sind erhältlich. Sie eignen sich für große Lagerräume.