Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

  Flachbildschirm  bei Mercateo online kaufen (1.090 Angebote unter 4.464.972 Artikeln)


Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche "Flachbildschirm" nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: zurück   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   73   vorwärts
Übersicht
% ^v
Bild
zurück
100%

Acer
ET.FV3HE.A03
ab € 137,70*
8 Angebote
100%

Benq
9H.L3LLN.IBE
ab € 87,61*
1 Angebot
100%

Benq
9H.Y0PLB.HSE
ab € 144,58*
8 Angebote
100%

Benq
9H.L1WLN.IBE
ab € 173,27*
6 Angebote
100%

Benq
9H.L1PLA.TBE
ab € 147,29*
5 Angebote
100%

Fujitsu
S26361-K1320-V140
ab € 165,88*
8 Angebote
100%

Benq
9H.Y0PLB.QBE
ab € 130,25*
8 Angebote
100%

HP
NK570AA#ABB
ab € 75,18*
5 Angebote
100%

HP
NM274AT#ABB
ab € 147,96*
7 Angebote
100%

HP
KD911ATABB
ab € 424,20*
9 Angebote
100%

HP
EZ320A4#ABB
ab € 1.227,36*
4 Angebote
100%

Fujitsu
S26361-K1323-V160
ab € 89,72*
5 Angebote
100%

HP
NK571AT#ABB
ab € 133,40*
8 Angebote
100%

LG
W2242P-SS
ab € 125,28*
5 Angebote
100%

LG
W2453TQ-PF
ab € 152,97*
5 Angebote
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: zurück   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   73   vorwärts
Weitere Funktionen für Ihre Produktauswahl:  
Weitere Informationen zum Thema Flachbildschirm
^

Flachbildschirm - der flache Breite schafft Platz und Überblick

Arbeitsfläche auf dem Schreibtisch kann man nie genug haben, irgendwie fehlt immer ein Stückchen davon. Nicht selten ist der Computer zumindest indirekt schuld daran. Der Rechner selbst steht zwar oft unter dem Tisch, aber die Bedienelemente Tastatur, Maus und insbesondere der Röhrenmonitor nehmen die halbe Arbeitsfläche ein. Damit Dokumente gut lesbar und vollständig auf dem Bildschirm angezeigt werden können, sind zudem große Bildschirme ab 19 Zoll Bildschirmdiagonale erforderlich. Aber je breiter ein Röhrenmonitor ist, desto tiefer ist er auch. Nicht selten misst ein großer Monitor mehr als 40 Zentimeter in der Tiefe. Damit ist ein normaler Schreibtisch in der Tiefe schon über die Hälfte verstellt.

Nicht so bei Flachbildschirmen, die auch bei großen Bildschirmdiagonalen mit weniger als 20 Zentimeter Platz in der Tiefe auskommen. Damit gewinnt man vor dem Monitor bis zu 30 Zentimeter zusätzliche Arbeitsfläche gegenüber einem Röhrenmonitor. Weitere Vorteile wie Strahlungsarmut und geringerer Stromverbrauch sowie eine sukzessive Verbesserung der Qualität bei fallenden Preisen haben den Siegeszug der Flachbildschirme auf den Schreibtischen noch befördert.

Technik

Mit den Flachbildschirmen hat die voluminöse Röhre ausgedient. Als PC-Flachbildschirme kommen Geräte mit LCD-Technologie zum Einsatz. Die im TV-Bereich verbreiteten Plasma-Flachbildschirme sind wegen der Einbrenngefahr für den regelmäßigen Betrieb als PC-Monitor eher ungeeignet.

Ein LCD-Bildschirm besteht aus einem Netzwerk von elektronisch schaltbaren Bildpunkten (Pixel). Die Bildpunkte werden durch so genannte TFT (Dünnschichttransistoren) geschaltet. Die Geräte werden daher auch als TFT-Monitor bezeichnet. Die Anordnung der Bildpunkte bestimmt die physikalische Auflösung des Flachbildschirms. In dieser Auflösung ist die Anzeigequalität am besten. Aktuelle Displays haben mindestens einen digitalen Videosignaleingang, der eine hohe Anzeigequalität unterstützt. Oft sind ältere Rechner nur mit einem analogen VGA-Anschluss ausgestattet, so dass viele Flachbildschirme zusätzlich mit einem analogen VGA-Anschluss ausgestattet werden.

Leistungsmerkmale von Flachbildschirmen

  • Bildschirmdiagonale: ab 17 Zoll bis 22 Zoll und darüber
  • Auflösung (Anzahl der Pixel, horizontal x vertikal): je größer die Bildschirmdiagonale desto höher die Auflösung
  • Pixeldichte: die Anzahl der Bildpunkte pro Zoll steht im direkten Verhältnis zur Größe der Pixel, der Auflösung und der Bildschirmdiagonale
  • Reaktionszeit: wichtig für die schlierenfreie Darstellung schneller Bewegung bei Spielen und Videos
  • Kontrast: für satte Farbdarstellung und gute Lesbarkeit bei ungünstigem Umgebungslicht
  • Helligkeit: möglichst regelbar um die Helligkeit den Umgebungsbedingungen anpassen zu können
  • Blickwinkel: wichtig insbesondere bei großen Displays und gemeinsamem Betrachten im Team

Weitere mögliche Ausstattungsmerkmale sind:

  • Pivot-Funktion: Bildschirm kann um 90 Grad gedreht werden, zur vollständigen Anzeige von Dokumenten im Maßstab 1:1
  • integrierte Lautsprecher für den Multimediabetrieb
  • zusätzliche Eingange für Video, Audio, USB, Speicherkarten etc.

Hinweise zur Auswahl

Für die Auswahl des geeigneten Flachbildschirms sollten Sie berücksichtigen, für welche Anwendungen Sie das Gerät einsetzen wollen. Für den Büroalltag sind Displays mit 19 Zoll gut geeignet, drehbare 17-Zöller sind für beengte Verhältnisse eine akzeptable Alternative. Wollen Sie für anspruchsvolle Tätigkeiten mehrere Dokumente oder Fenster nebeneinander positionieren, sind größere Diagonalen im Breitbildformat 16:10 empfehlenswert. Diese sind auch für Videowiedergabe und Computerspiele erste Wahl, wobei hier insbesondere eine kurze Reaktionszeit (unter 20 ms) zusätzlich zu beachten ist. Integrierte Lautsprecher sind für den gelegentlichen Multimedia-Betrieb eine gute Lösung und erübrigen die Verkabelung zur Audioanlage oder zusätzliche Aktivboxen. Sollen kopiergeschützte DVDs im HD-Format abgespielt werden, muss der Videoeingang des Bildschirms HDCP-fähig sein.

Insbesondere bei großen Displays sollte besonderes Augenmerk auf die physikalische Auflösung und den möglichen Blickwinkel gelegt werden. Die gewünschte Auflösung sollte auch von der Grafikkarte im Rechner unterstützt werden, denn die Darstellung abweichender Auflösungen führt zu Unschärfen oder zu schwarzen Randstreifen. Gleiches gilt für den Videosignaleingang. Mit einem Bildschirm, der sowohl einen digitalen DVI-Anschluss als auch einen analogen VGA-Anschluss besitzt, können Sie den Flachbildschirm an jedem Rechner betreiben. Die Verbindung über den digitalen DVI-Anschluss ermöglicht hohe Auflösungen mit hervorragender Bildqualität und sollte wenn möglich dem analogen Anschluss vorgezogen werden.

Nicht zuletzt sind für längeres Arbeiten am Bildschirm und eine hohe Bildqualität der erzielbare Kontrast und die Bildhelligkeit ein wichtiges Kriterium. Gute Flachbildschirme ermöglichen eine unabhängige Einstellung beider Parameter zur Anpassung an die Umgebungsverhältnisse.

Weitere Links zum Thema

Mit diesem Thema in Beziehung stehen auch die Suchbegriffe Touchscreen, Monitorarm und Bildschirmfilter und aus unserer Kategorie Monitor.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Flachbildschirm, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
Anmerkungen zur Suche
Bieten Sie uns Ihr Expertenwissen an - werden Sie Autor für Mercateo!
Mehr dazu auf der Informationsseite für Autoren.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG