Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Flüssigkreide

  Flüssigkreide  (152 Angebote unter 27.392.979 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Flüssigkreide“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Flüssigkreide"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Flüssigkreide
^

Flüssigkreide macht das Beschriften einfach und sauber

Kreide kommt vor allem in Schulen und Bildungseinrichtungen zum Einsatz. Die berühmte Tafelkreide ist dabei der Klassiker unter den Kreidearten. Aber auch im Handel oder in der Gastronomie wird Kreide zum Beschriften von Flächen verwendet. Als Alternative zur Tafel- und Schulkreide kann hier Flüssigkreide gewählt werden. Mit ihr können verschiedene Flächen wie zum Beispiel Whiteboards, Blackboards, aber auch Folien und Glasflächen beschriftet werden.   

Wie wird Flüssigkreide verwendet?

Vor der ersten Benutzung muss der Flüssigkreidestift, in den die Kreideflüssigkeit als Flasche oder Patrone gefüllt wird, zunächst aktiviert werden. Dies tun Sie, indem Sie ihn gut und kräftig durchschütteln und anschließend so lange mit der Schreibspitze auf einem Stück Papier pumpen, bis sich diese mit Flüssigkreide vollgesaugt hat. Danach können Sie den Stift zum Schreiben benutzen. Es gibt die Kreidestifte in verschiedenen Farben. Die meisten davon sind Neonfarben wie beispielsweise Gelb, Orange oder Rot. Daneben sind die Kreidestifte aber auch in gedeckten Farben wie Weiß, Blau und Schwarz erhältlich.

Verwenden können Sie die Kreidestifte mit Flüssigkreide für folgende Zwecke

Die Kreidestifte können auf jeder Art von Tafeln verwendet werden, um diese zu beschriften. Dies funktioniert einfacher als mit Tafelkreide, da sich die Flüssigkreide besser und gleichmäßiger verteilt. Sie können die Kreidestifte aber auch auf allen glatten Oberflächen verwenden wie beispielsweise Glas. So können Sie gezielt Ihre Werbung anbringen und dem Kunden jede Neuigkeit vermitteln. Achten Sie nur beim Aufbringen der Kreide darauf, dass Ihr Untergrund sauber und trocken ist. Ansonsten könnte die Flüssigkreide verlaufen, sodass das Schriftbild unklar und unordentlich wirkt. Auf Fensterscheiben beispielsweise können Sie mit der Kreide Ihre Werbung problemlos aufbringen. Auf diese Weise sind Sie ganz nah beim Kunden und können Ihre Beschriftung auf einfache Weise anbringen und gegebenenfalls auch schnell ändern. Achten Sie darauf, dass die Beschriftung gut und leserlich geschrieben wird. Auf diese Weise können Sie auch Vitrinen mit wichtigen Informationen einfach beschriften.

Das Beseitigen von Flüssigkreide

  • Flüssigkreide lässt sich auf einfache Weise entweder mit Fensterreiniger oder mit Wasser verdünntem Spülmittel entfernen.
  • Nach der Grundreinigung sollten Sie die Fläche nachwischen und gut abtrocknen. Besonders gilt dies dann, wenn Sie die Fläche anschließend neu beschriften möchten. Das Abtrocknen ist sehr wichtig, damit die Flüssigkreide beim neuen Beschriften nicht verschmiert.
  • Mit Flüssigkreide beschriftete Tafeln sollten nach Möglichkeit nicht dem Regen ausgesetzt werden. Passiert dies doch, kann die Kreide zerlaufen und die Beschriftung dadurch unschön werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.