Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Fisch und Meeresfrüchte

  Fisch und Meeresfrüchte  (0 Angebote unter 27.616.581 Artikeln)Zum Expertenwissen

Übersicht

"Fisch und Meeresfrüchte"

Überbegriffe
Hinweise zur Suche
Zu Ihrer konkreten Suche konnten leider keine Artikel gefunden werden.

Probieren Sie Folgendes:Wenn Sie den gewünschten Artikel nicht finden können, sind wir Ihnen auch gern bei der Suche behilflich. Kontaktieren Sie uns über das Formular Artikelanfrage oder rufen Sie uns an. Sie erreichen unser Service-Team montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr unter folgender Servicenummer: +49 89 12 140 777
Weitere Informationen zum Thema Fisch und Meeresfrüchte
^

Fisch und Meeresfrüchte

Brathering

Bratheringe sind ein Gericht der guten deutschen Küche. Er wird aus Hering hergestellt, der erst mit Mehl paniert und dann gebraten wird. Anschließend legt man ihn in eine Marinade ein und lässt ihn gut durchziehen. Durch den in der Marinade enthaltenen Essig werden die Gräten sehr weich oder lösen sich vollständig auf, so das man sie mitessen kann.

Der Brathering wird gerne zum Katerfrühstück gereicht, aber auch mit einer Beilage von Bratkartoffeln oder auf Brot ist er ein schmackhafte und besonders reichhaltige Mahlzeit.

Forellenfilets

Die Forelle lebt in fließenden Gewässern, wie Flüssen und Bächen, und ist somit ein Süßwasserfisch. Ausnahme ist die Meeresforelle, sie lebt im Meer und kommt nur zu Erhaltung ihrer Art - genau wie der Lachs - in die Bäche und Flüsse zurück, um abzulaichen. Die meisten Speiseforellen kommen heute aber aus Zuchtanlagen. Forellen werden sehr oft als geräucherte Filets angeboten, aber auch gebraten, gegrillt oder eingelegt schmecken sie ausgezeichnet.

Makrelen

Die Makrele ist ein Fisch, der fast in allen Meeren der Welt lebt. Er gehört zu der Gruppe der Raubfische und jagt in großen Schwärmen. Er gilt als relativ großer Speisefisch, mit einer Länge von bis zu 50 cm. Makrelen eignen sich besonders gut zum Räuchern.

Wussten sie eigentlich schon, das Makrelen über 10 Jahre alt werden können?

Muscheln

Muscheln findet man an vielen Orten. Sie leben sowohl im Meer als auch im Süßwasser. Dort vergraben sie sich im Boden und verwachsen mit ihm, so das sie ein leben lang am gleichen Standort bleiben. Manche Muscheln leben aber auch auf dem Boden in Kolonien. Die bekanntesten aller Speisemuscheln sind wohl die Miesmuschel, die Venusmuscheln und die Auster. Muschelfleisch ist sehr beliebt, aber auch ihre Schale wird verwendet, um Perlmutschmuck herzustellen, wie zum Beispiel Ketten, aber auch Knöpfe. In manchen Muscheln kann man sogar Perlen finden.

Wussten sie eigentlich, dass früher aus den Schalen Geldstücke gemacht wurden und zum Handel dienten.

Sardinen

Sardinen leben in großen Schwärmen im Meer. Sie sind kleine Raubfische und ernähren sich von Fischbrut, Larven und kleinen Krebsen. Meistens kennen wir die Sardine, welche in Öl eingelegt ist, aber auch gegrillt sind sie eine Delikatesse.

Wussten sie eigentlich, dass die Sardine zu der Art der Heringe gehört?

Thunfisch

Der Thunfisch gehört wohl zu den bekanntesten und beliebtesten Speisefischen. Er lebt in fast allen Weltmeeren und gehört zu den Schwarmfischen. Bei der Jagd nach Beute legen sie große Entfernungen zurück. Nicht selten durchqueren sie ganze Ozeane.

Seine Zubereitungsmöglichkeit bietet eine breit gefächerte Palette. Ob eingelegt zum Salat, gebraten oder auf der Pizza, Thunfisch kann man nahezu zu fast allen Gerichten reichen. Der Thunfisch ist sehr nahrhaft und wohlschmeckend.

Wussten sie eigentlich, dass ein Thunfisch bis zu 80 km/h schnell schwimmen kann?

Tintenfisch

Tintenfische haben acht oder mehr Arme, die zum Beutefang dienen. Ihren Namen haben sie daher, weil sie bei Gefahr eine dunkle Flüssigkeit ausstoßen, die wie Tinte aussieht. In diesem dunklen Nebel suchen sie dann das Weite, um ihren Feinden zu entkommen.

Es gibt etwa 200 verschiedene Arten von Tintenfischen. Meisten essen wir die Fangarme, die wie kleine Ringe aussehen, frittiert oder gebacken. Die kleineren Arten kann man aber auch am Stück verzehren und sind gekocht, gebraten, eingelegt oder gegrillt ein wahrer Gaumenschmaus.

Weitere Links zum Thema

Mit diesem Thema in Beziehung stehen auch die Suchbegriffe Speisen, Alkoholfreie Getränke, Süßwaren, Backwaren und Weine, Spirituosen aus unserer Kategorie


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.