Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Findlingskarre

  Findlingskarre  (0 Angebote unter 26.045.354 Artikeln)Zum Expertenwissen

Übersicht

"Findlingskarre"

Überbegriffe
Hinweise zur Suche
Zu Ihrer konkreten Suche konnten leider keine Artikel gefunden werden.

Probieren Sie Folgendes:Wenn Sie den gewünschten Artikel nicht finden können, sind wir Ihnen auch gern bei der Suche behilflich. Kontaktieren Sie uns über das Formular Artikelanfrage oder rufen Sie uns an. Sie erreichen unser Service-Team montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr unter folgender Servicenummer: +49 89 12 140 777
Weitere Informationen zum Thema Findlingskarre
^

Die Findlingskarre zum Versetzen und Positionieren von Findlingen, Natursteinen und anderen Gesteinsarten

Sollen große Steine, wie beispielsweise Findlinge von einem Ort zum anderen Ort transportiert werden und es steht kein Steingreifer inklusive Kran zur Verfügung, stellt die Findlingskarre die optimale Alternative dar. Denn mit der Transporthilfe lassen sich schwere Steine problemlos bewegen, sodass sie zu dem Platz gebracht werden können, an denen sie benötigt werden. Auch im Bereich Kunst (beispielsweise für Bildhauer) ist die Transportkarre eine große Bereicherung, um Rohlinge zu bewegen, damit diese daraufhin bearbeitet werden können.

Unterschiede zu anderen Karren

Findlingskarren verfügen im Gegensatz zur Tragekarre über einen längeren Hebel, um die Hebekraft vollkommen ausschöpfen zu können und das leichte Transportieren zu gewährleisten. Auch zur Steintransportkarre sind Unterschiede zu erkennen, da diese eher für stahlbandumreifte Verbundpflaster eingesetzt wird. Zudem verfügt die Findlingskarre nur über zwei Räder und nicht über (modellabhängig) drei Räder, wie sie bei der Stein-Transportkarre zu finden sind. Zudem sind die Rohre bei der Findlingskarre untereinander verstrebt, um extremen Lasten standhalten zu können. Ein Brechen der Rohre und der damit einhergehenden Verletzungsgefahr wird demzufolge vorgebeugt.

Diese Kriterien sollten vor dem Kauf beachtet werden

Bei der Auswahl sollte auf robuste Materialien Wert gelegt werden. Karren aus Stahlrohr bieten Langlebigkeit, wobei auch hohe Belastungen kein Problem darstellen. Eine Pulverbeschichtung verhindert zudem, dass das Material bei Lagerung im Außenbereich nicht korrodiert. Alternativ sind auch feuerverzinkte Varianten empfehlenswert. Ist die Schaufel bzw. die Plattform mit einem Radschutz versehen, können zudem die (rollengelagerten) Räder keinen Schaden nehmen, womit ein weiterer Vorteil einhergeht. Ist der obere Rohrbügel mit Querstrebe zudem steckbar, kann er je nach Modell auch verlängert werden, um das leichte Anheben der schweren Lasten zu gewährleisten. Auch sollten die Traglast (beispielsweise 500 kg), die Schaufelbreite und die Schaufelausladung vor dem Kauf beachtet werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.