Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: feldhacke gr 1, feldhacke gr3
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Feldhacke

  Feldhacke  (196 Angebote unter 27.635.547 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Feldhacke“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   14   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Feldhacke
^

Die Feldhacke als multifunktionales landwirtschaftliches Werkzeug

Bei der Feldhacke handelt es sich um ein Werkzeug, das konkret an die Bewirtschaftung des Bodens sowie der Kulturflächen angepasst ist. Die Feldhacke erfüllt in der Landwirtschaft grundsätzlich unterschiedliche Aufgaben zur manuellen Unkrautbekämpfung und gezielten Auflockerung des Erdsubstrats für eine bessere Durchlässigkeit. Die mechanische Bearbeitung der Kulturflächen zur Vorbereitung für das Saatgut und zur Pflege der oberen Bodenschicht während der Vegetationsphase der Nutzpflanzen ergänzt oder ersparte den Einsatz von Unkrautvernichter. Außerdem kann durch die Bodenaufbereitung mit der Feldhacke organischer Dünger wie Gülle besser von den Kulturpflanzen verwertet werden, was zur optimalen Entwicklung beiträgt und die Ernteerträge erhöht.

Spezielle Modelle mit und ohne Gerätestiel

Das Sortiment bietet Hacken mit und ohne Gerätestiel. Besonders vorteilhaft ist der Einsatz der Feldhacke mit einem griffigen Gerätestiel. Natürliche Materialien wie ein Eschenstiel, Kieferstiel oder auch Ersatzstiel aus den Gehölzen gewährleisten Robustheit und Langlebigkeit, denn oftmals wirken beispielsweise bei der Entfernung tief wurzelnder Unkräuter oder Beseitigung von Steinen enorme Kräfte auf dieses Zubehör. Je nach Beschaffenheit und Einsatzzweck sind unter den Feldhacken zahlreiche Ausführungen erhältlich. So kann man beispielsweise die Balinger Hacke, die Bamberger Hacke oder die Bayrische Hacke wählen.

Manuelle Feldarbeit bei typischer Reihenbepflanzung

Die Feldhacken sollten nach dem Kriterium der Bepflanzung und Bodenbeschaffenheit ausgewählt werden. Hier kommen regionale Unterschiede zum Tragen, denn Ackerflächen sind oftmals abweichend lehmig, steinig, schwer und mit Unkrautwurzeln durchsetzt. Reihenbepflanzungen lassen oftmals ausschließlich den manuellen Einsatz der Feldhacken zu, um unerwünschte Verdichtungen durch schwere Landmaschinen zu vermeiden, die zudem auch nicht in alle Bereiche vordringen können.

Verfügbare Blattarten der Feldhacken

Die Hacken sind mit unterschiedlichen Blattarten und Schneidenbreiten erhältlich. Blattlängen von bis zu 1400 mm erlauben eine oberflächliche sowie tiefgründige Bearbeitung der Kulturflächen. Die Größe der Hacke inklusive die Länge des Gerätestiels sollte individuell von der Körpergröße abhängig gemacht werden, um körperliche Überlastungen zu vermeiden. Auch gebietet der Arbeitsschutz die Anpassung der Gerätekomponenten aufeinander und an die jeweilige Person, sodass Risiken und Verletzungen bei dem Einsatz der Feldhacken minimiert werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.