Federklappbolzen ergänzen Gabelköpfe
Der Federklappbolzen ist ein Befestigungselement in der Fluidtechnik. Er ergänzt den Gabelkopf an der Zylinderkolbenstange. Der Federklappbolzen wird als
Gelenkelement in der Industrie und im Handwerk eingesetzt. Der Federklappbolzen besteht aus einem Bolzen in Verbindung mit einer Klammer. Der Bolzen wird durch die entsprechende Öffnung im Gabelkopf geschoben. Seine Klammer fixiert ihn am Fuß der Gabel. Bei der Auswahl des Federklappbolzens sind folgende Maße essentiell:
- Durchmesser und Gesamtlänge des Bolzens,
- Durchmesser und Breite der Klammer sowie
- Gesamtlänge des Federklappbolzens.
Diese Werte müssen mit den Maßen des
Gabelkopfes kompatibel sein, um eine optimale Verbindung zu erzeugen. Auch die Abmessung des Verbindungselementes zwischen dem Bolzen und der Klammer sollte beachtet werden. Die Federklappbolzen sind in vielen Varianten für alle normierten Gabelköpfe erhältlich. Die Filtermöglichkeiten nach Größe und Bolzendurchmesser unterstützen auch die Suche für nicht normierte Gabelköpfe.
Peripherie für die Kolbenstange
Die Kolbenstange des Zylinders besitzt ein Außengewinde zur Befestigung weiterer Bauteile. Ein häufig verwendetes Befestigungselement ist der Gabelkopf mit einem Innengewinde. Er gibt das lineare Schieben und Ziehen des Zylinders weiter. Mit einem Gelenkkopf ist diese Verbindung auch möglich. Er besteht aus einer Gabel mit Bolzen. An der Kolbenstange kann die Bewegung mithilfe eines
Ausgleichselementes nivelliert werden. Auch die Befestigung eines Lagers für die Kombination mit einem Gabelgelenk als Gegenlager ist möglich.
Befestigungselemente in der Fluidtechnik
Für die
Fluidtechnik ist eine Vielzahl von Befestigungselementen erhältlich. Einige verbinden starr, wie Flansche oder die Fußbefestigung. Sie lassen sich verschrauben oder verschweißen. Die Flansche verbinden Rohre mit stabilen Bauteilen oder untereinander. Auch Zylinder können mit einem Flansch befestigt werden. Mehr Bewegungsspielraum bieten die Schwenkbefestigungen, wie sie in der Zylindermontage eingesetzt werden. Hierfür eignen sich auch Gelenke, die meist an der Kolbenstange montiert werden. Es empfiehlt sich die Herstellerhinweise für das Fluidsystem vor Ort zu beachten.