Faltsignal – das mobile Verkehrszeichen
Faltsignale sind
Verkehrszeichen, die nicht stationär an einem Mast oder
Schilderständer befestigt werden. Sie sind tragbar und so schnell von einem Ort zum nächsten transportiert. Die auch als Warnpyramiden bekannten Signale sind ortsflexibel und weisen stets auf Gefahren und Einschränkungen im Straßenverkehr oder Gefahren auf dem Betriebsgelände hin.
Auffalten, aufstellen, auffallen
Die Faltsignale haben einen entscheidenden Vorteil gegenüber den Verkehrszeichen, die an Masten befestigt sind: Sie sind absolut ortsflexibel. Das Verkehrsschild muss nicht erst abgeschraubt und an einem anderen Mast angeschraubt werden, der in diesem Moment vielleicht gerade nicht vorhanden ist oder nicht an der Stelle, wo er benötigt wird. Die Faltsignale brauchen keinen Masten, sie stehen auf drei eigenen Beinen. Durch das Spreizen dieser Standbeine entfalten sich drei Seiten, die mit Verkehrszeichen bedruckt sind. Faltsignale spielen dann diesen Vorteil aus, wenn es schnell gehen muss z. B. bei der Absicherung von Unfällen oder Feuerwehreinsätzen.
Faltsignale sind extrem schnell aufgebaut, aber nicht im Boden verankert. Sie stehen auf ihren drei Beinen, aber können starkem Wind oder dem Windzug schnell vorbeifahrender Autos kaum trotzen. Dieser Nachteil kann durch ein zusätzliches
Stabgewicht im Mittelholm etwas ausgeglichen werden. Doch Faltsignale erreichen nicht die Stabilität eines Verkehrsschildes an einem Mast oder an einem Schilderständer.
Die Warnpyramide im Detail
Die Faltsignale oder Warnpyramiden sind laut StVO (Straßenverkehrsordnung) und RSA 95 (Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen und Straßen) nicht zulässig. Dies ist jedoch nicht gleichbedeutend mit einem Verbot. Zur stabilen
Absperrung eines Gefahrenbereiches eignen sie sich jedoch nur bedingt. Ihnen fehlt die stabile Befestigung. Mit einem zusätzlichen Gewicht kann jedoch eine zuverlässigere Standsicherheit erreicht werden.
Beschriftung und Kantenlänge
Die Beschriftung des Faltsignals erfolgt mit den Verkehrszeichen, wie sie in der StVO geregelt sind. Dann sind sie auch für den Polizeieinsatz zulässig. Andere Symbole eignen sich nur für den innerbetrieblichen Bereich oder Bereiche, in denen die StVO nicht gilt. Je größer die Faltsignale sind, umso besser werden sie wahrgenommen. So empfiehlt es sich, im öffentlichen Straßenverkehr Faltsignale mit einer Kantenlänge von 900 mm zu verwenden. Die Verkehrszeichen sind bereits aus größeren Entfernungen sichtbar. Für den Fußgängerbereich ist auch eine 600 mm Kantenlänge ausreichend.
Die Faltsignale haben eine zusätzlich erhöhte Sichtbarkeit: Sie sind mit einer retro-reflektierenden oder fluoreszierenden Oberfläche ausgestattet. Generell gilt, dass auf die Spitze der Faltsignale keine Warnleuchte angebracht werden darf. Zur zusätzlichen Beleuchtung empfiehlt sich eine
Gefahrstellenbeleuchtung, die selbstständig steht.
Die Faltsignale sind oftmals Vorboten für weitere und gründlichere Absperrungen. Hierzu gehören Baustellenabsicherungen wie
Leitbaken.