Funktionen | | Cluster |
|
Übersicht | "Faltregenschirm"Überbegriffe Unterbegriffe Zubehör |
Anzeige |
| Anzahl Angebote |
| Artikelmerkmale |
| Vergleichspreis |
|
| | Artikelübersicht | | | |
Weitere Informationen zum Thema Faltregenschirm | | | Regenschirm – so trotzen Sie dem schlechten Wetter
Trockenen Fußes kommen Sie auch bei Regen und Schnee voran, wenn Sie gut gerüstet sind. Was auf dem Fahrrad das Regencape und auf der Baustelle die Regenjacke ist, ist für Kunden, Mitarbeiter und Geschäftspartner der Regenschirm. Er bildet ein zuverlässiges, mobiles Dach gegen das kühle Nass von oben.
Bei Wind und Wetter
Egal, ob bei ohnehin schlechtem Wetter oder wenn es plötzlich zu regnen beginnt, ein Regenschirm bietet Schutz. Sorgen Sie nicht nur für sich selbst, sondern auch für Ihre Mitarbeiter und Kunden, damit selbst bei schlechtem Wetter der Einkauf oder der Heimweg trockenen Fußes fortgesetzt werden kann. Leihregenschirme sind ein kleiner Bestandteil im Bereich Kundenservice und noch dazu ein guter Werbeträger. Unterschiedliche Bauarten, Größen und weiterentwickelte Formen sorgen für eine breite Palette an Schirmen.
Regenschirm - von der Bespannung bis zum Griff
Robustes und vor allem gut wasserabweisendes Material trotzt Wind und Wetter. Günstig sind Polyester oder Nylon mit PTFE-Beschichtung, da diese Bezugsstoffe auch im kalten und nassen Zustand die nötige Dehnbarkeit aufweisen. Die Gestänge der meisten Schirme bestehen aus Metall. Bei nicht klappbaren Schirmen kommt aber auch Holz als Material zum Einsatz. Der Griff des Schirmes sollte in jedem Fall ergonomisch geformt sein und aus einem wenig kälteanfälligem Material bestehen. Kunststoffe oder Holz kommen in Frage, auf Metalle sollte weitestgehend verzichtet werden, da dieses die mitunter kalten Temperaturen auf die Haut übertragen.
Ein Dach über dem Kopf
Je nach Verwendung werden Schirme mit großem oder kleinem Dach angeboten. Der Dachdurchmesser ist entscheidend. Beachten Sie bei der Auswahl aber, dass der Schirm über eine Windproof-Funktion verfügt, die es ermöglicht, nach einem Windüberschlag des Daches dieses wieder zurückzuholen. Je größer das Dach, umso größer ist auch die Angriffsfläche für aufkommende Windböen. Für einen Regenschirm für eine Person empfehlen wir Modelle mit einem Durchmesser bis 100 cm. Wichtig sind auch die Verstrebungen, die das Dach stützen. Sechsteilige Gestelle weisen weniger Stabilität auf als acht- oder zehnstrebige Modelle.
Welcher Regenschirm soll es sein - Stock-, Taschen- oder Piccolo-Regenschirm?
Der Regenschirm Ihrer Wahl muss untergebracht werden. Hierbei kommt es auf Ihre Vorlieben an.
- Stockschirme werden nicht zusammengeklappt. Sie können allerdings ideal als Wanderstock mitbenutzt werden und dienen so als Doppelassecior.
- Taschenschirme passen in Handtaschen, Rucksäcke und lassen sich ideal im Handschuhfach verstauen.
- Piccolos mit einer zusammengeklappten Größe von weniger als 20 cm passen sogar in jede Manteltasche.
Die Regenschirm-Automatik
Ein Regenschirm kann bei entsprechender Ausstattung mit einer Hand geöffnet werden. Hierzu ist eine Automatik erforderlich. Stockschirme werden meist über einen Schiebemechanismus manuell geöffnet. Duomatic-Regenschirme lassen sich per Knopfdruck öffnen und auch wieder schließen. Selbst das Auseinanderziehen von Taschen- und Piccoloschirmen erfolgt mittlerweile auf Knopfdruck, so dass Einkauftüten und Taschen nicht abgestellt werden müssen.
Wird der Regenschirm nicht benötigt, so findet er im Regenschirmständer Platz.
|
|