Ohne Fahrradkette kein Antrieb
Die Fahrradkette ist ein wichtiges Element des Fahrradantriebs und wird damit zu einem unverzichtbaren
Fahrradteil. Nur mit Hilfe der Kette ist es möglich, die Tretkraft des Fahrers auf das Hinterrad zu übertragen. Alternative Antriebstechniken wie Zahnriemen erwiesen sich bisher bei
Fahrrädern als nicht effektiv und nicht robust genug.
Die Fahrradkette hat einen hohen Wirkungsgrad
Die Effizienz der Kraftübertragung auf das Hinterrad eines Fahrrads hängt von der Qualität der Fahrradkette ab. Hochwertige Ketten haben einen Wirkungsgrad von bis zu 98 Prozent, womit die Pedalkraft des Fahrers fast vollständig genutzt wird. Professionell verwendete und stark beanspruchte Fahrräder sollten daher mit robusten und leichtgängigen Ketten ausgestattet sein. Das trifft unter anderem auf Sportfahrräder,
Transportfahrräder, Räder für Kurierdienste oder für andere geschäftliche Einsätze zu. Von der Qualität einer Fahrradkette hängt neben der Leichtgängigkeit des Antriebs auch der Wartungs- und Reparaturaufwand ab. Gewerblich eingesetzte Fahrräder sowie Sportfahrräder werden starken und dauerhaften Belastungen ausgesetzt. Ketten mit Bolzen aus harten und unempfindlichen Legierungen und hoher Bruchfestigkeit sowie besonderen Gliederformen gewährleisten über lange Zeit einen verschleißfreien Betrieb ohne vorzeitige Ausdehnung.
Fahrradkette als Teil der Gangschaltung
Moderne Fahrradketten bilden nicht nur den wichtigsten Teil des Antriebs, sondern sind gleichzeitig Bestandteile des Schaltwerks. Aus diesem Grund muss die Fahrradkette optimal auf die Kettenblätter und den Schaltmechanismus abgestimmt sein. Kettenschaltungen erfordern besondere Fahrradketten mit Außenlaschen. Neben der Kettenlänge muss auch die Kettenbreite individuell an das Schaltwerk angepasst sein. Die Maßangaben der Fahrradketten erfolgen in Zoll und bezeichnen die Kettenteilung als Abstand der Gelenke zueinander sowie das geringste Innenmaß. Die Kettenmaße sind in der Regel einheitlich für den jeweiligen Fahrrad- oder Schaltungstyp.
Die Fahrradkette benötigt Pflege
Je besser eine Fahrradkette gepflegt wird, umso höher ist ihre Lebensdauer. An den Kettengliedern anhaftender Schmutz erzeugt eine Wirkung, die mit einem Schleifmittel vergleichbar ist. Bei guter Pflege erreicht eine Fahrradkette im Betrieb einer Kettenschaltung eine Laufleistung von bis zu fünftausend Kilometern.