Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: gel fahrradhandschuh, texxor fahrradhandschuh
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  >  > Fahrradhandschuh

  Fahrradhandschuh  (74 Angebote unter 27.650.635 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Fahrradhandschuh“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Fahrradhandschuh"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Fahrradhandschuh
^

Fahrradhandschuhe für den sicheren Halt am Fahrradlenker

Ob auf langen Strecken, Offroad oder im Stadtverkehr – wer mit dem Fahrrad unterwegs ist, sollte immer ausreichend geschützt sein. Während ein Fahrradhelm den Kopf bei eventuellen Stürzen schützt, sorgt die Hosenklammer dafür, dass sich das Hosenbein nicht in den Speichen verfängt. Auch Knie und Ellenbogen sollten idealerweise mit entsprechenden Schonern versehen sein. Ein besonderer Schutz kommt den Händen zuteil.

Die Hände sind neben den Füßen die Kontaktstelle zum Fahrrad. Da gerade bei sportlichem Radfahren oder längeren Touren die Hände durch das Halten des Lenkers und durch Stöße des Untergrundes belastet werden, empfiehlt sich die Verwendung von speziellen Fahrrad-Handschuhen. Bei sportlicher Anstrengung werden die Handinnenflächen zudem oft schweißnass, was einen sicheren Halt des Lenkers einschränkt. Auch hier können Fahrradhandschuhe Abhilfe schaffen und bei Stürzen die Hände vor Verletzungen schützen. Fahrrad-Handschuhe sind meist auf die speziellen Anforderungen des Radfahrens abgestimmt: Die Handinnenfläche muss rutschfest und stoßabsorbierend sein, während die Oberseite für genügend Schutz aber auch Zugluft sorgen muss, um ein angenehmes Tragen zu ermöglichen.

Die verschiedenen Fahrradhandschuh-Typen

Fingerfreie Handschuhe

Fingerfreie Handschuhe sind die wohl bekanntesten Fahrrad-Handschuhe. Sie zeichnen sich durch „abgeschnittene“ Fingerspitzen, welche die Finger ab dem zweiten Fingergelenk frei lassen. Diese Handschuhe dienen in erster Linie dem komfortablen und sicheren Auflegen der Hände auf dem Lenker und sind an der Handinnenfläche mit stoßhemmenden Einlagen ausgestattet. Die Oberseite besteht zumeist aus dünnem Material oder Netzstoffen, um eine angenehme Durchlüftung zu gewährleisten. Fingerfreie Handschuhe empfehlen sich für sportliches Fahren bei warmer Witterung. Nachteil dieses Handschuh-Typs: Sie schützen nicht die komplette Hand bei Stürzen.

Komplett geschlossene Handschuhe

Komplett geschlossene Handschuhe bieten sich vor allem bei sportlichen Mountainbike- oder Trekking-Touren an. Spezielle Fahrradhandschuhe zeichnen sich durch eine rutschfeste und stoßgedämpfte Handinnenfläche aus, sind angenehm zu tragen, dank leichter Materialien und bieten ausreichend Schutz bei Stürzen. Je sportlicher der Einsatzzweck, desto mehr Schutz sollte ein Fahrradhandschuh bieten. So macht es für Offroad-Touren durchaus Sinn, wenn auch die Oberseite gewisse Schutzelemente enthält, um die Hand gegen Äste und sonstige Gefahren zu schützen. Eine Verstärkung der Handinnenfläche zwischen Daumen und Zeigefinger schützt vor Abnutzung durch häufiges Betätigen der Lenkerschaltung. Rutschfestes Material an den Finger-Innenseiten sorgt für einen sicheren Griff der Bremsgriffe. Speziell für den Wintereinsatz sind im Handel Fahrrad-Thermo-Handschuhe erhältlich. Diese sollten natürlich als oberstes Ziel haben, die Hände warm zu halten aber auch durch den Einsatz von Funktionsgewebe für Abzugsmöglichkeiten von Stauwärme im Inneren sorgen. Die Oberseite von Winterhandschuhen ist in der Regel wind- und wasserabweisend durch den Einsatz isolierender Materialien.

Die korrekte Passform

Fahrradhandschuhe sollten exakt passen, ohne Falten an der Handinnenseite zu werfen. Diese Falten können zu unangenehmen Druckstellen führen. Die Finger sollten eng umschlungen sein aber noch genügend Spielraum bieten, um Schaltung und Bremse sicher bedienen zu können.



Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.