Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Fachbodenregal  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Fachbodenregal“
Überbegriffe
Weitere Informationen zum Thema Fachbodenregal
^

Schaffen Sie Ordnung mit Regalen und Regalsystemen

Ein Sprichwort sagt: „Ordnung ist das halbe Leben“. Doch wie kann man am besten Ordnung halten? Die Antwort lautet – mit Regalen. Sie gibt es nicht nur aus unterschiedlichen Materialien und in diversen Formen, sondern auch für die verschiedene Anwendungsbereiche. Denken Sie hierbei nur an Regale für das Büro wie z. B. Aktenregal, für Zuhause beispielsweise CD- oder Bücherregal oder aber zur Lagerung von Behältern, Reifen oder Vorräten.
Sie sehen, die Möglichkeiten sind sehr vielseitig. Zur besseren Veranschaulichung finden Sie deshalb bei Mercateo die Regale unterteilt in Büro- und Lagerregale sowie Regalsysteme oder Möbelprogramme.

Büroregale – so haben Sie wichtige Unterlage immer griffbereit

Büroregale gehören einfach in ein modernes Büro. Schließlich sorgen Sie z. B. mit einem Aktenregal für eine übersichtliche Archivierung oder Lagerung von wichtigen Unterlagen wie Ordnern, ohne dabei wertvollen Platz zu verschwenden. Daneben sind Ordnerdrehsäulen im Büro üblich. Wichtige Unterlagen werden darin nicht nur platzsparend aufbewahrt, im Handumdrehen haben Sie schnellen Zugriff auf diese, ohne sich dabei viel bewegen zu müssen.
Auf Messen und Präsentationen oder auch im Empfangsbereich Ihrer Firma können Sie mit einem Prospektregal punkten, dort können Sie informative Prospekte oder Flyer für Ihre Gäste auslegen. Bücher-, CD- und TV-Regale kennen viele von ihren eigenen vier Wänden. Diese Regale bieten prima Platz für zahlreiche Bücher, CDs oder DVDs sowie die passenden Geräte wie DVD-Player oder Fernseher.
Zwei Ebenen bietet Ihnen ein Schieberegal. Ordner und Akten können so platzsparend aufbewahrt werden. Um Zugriff auf einen Ordner aus der hinteren Reihe zu haben, können Sie das vordere Regalteil einfach zur Seite schieben und umgekehrt, Schiebeelemente machen es möglich.

Lagerregale – praktisch und robust

Lagerräume sind teuer, das wissen vor allem Spediteure, Groß- und Einzelhandelsunternehmen. Waren und Güter müssen kurz- bis mittelfristig gelagert oder zwischengelagert werden – und das natürlich platzsparend. Eine optimale Raumausnutzung bieten dabei Lagerregale, die sich im Design, in der Materialbeschaffenheit und auch nach Art der zu lagernden Ware unterscheiden. Auch Handwerker und Hobbybastler wissen solche Regale sehr zu schätzen.
  • Ob Palettenregal, Schrägbodenregal und Stapelregal – wichtige Gegenstände wie Werkzeuge, Materialien oder Kartons können platzsparend und übersichtlich gelagert werden.
  • Möchten Sie Waren vertikal lagern, verwenden Sie am besten Plattenregale oder Vertikalregale.
  • Eine stabile und reifenschonende Lagerung von Reifen, Felgen und Rädern bieten Ihnen Reifenregale und Felgenregale.
  • Bei besonders schweren Sachen sollten Sie auf ein Schwerlastregal zurückgreifen.
  • Für die mobile Lagerung von Gegenständen sind Rollregale empfehlenswert.
  • Besonders gut geeignet für Schrauben, Muttern und andere Kleinteile sind Sichtlagerkasten-Regale, bei denen die Kästen sich zur besseren Übersichtlichkeit in Farbe und Größe unterschieden.
  • Mit einem Weinregal bzw. Flaschenregal verstauen Sie sicher Weinflaschen bzw. Getränke, während Sie für Lebensmittel ein Vorratsregal verwenden können.

Unterschiedliche Regalsysteme

Regale werden nicht nur nach Verwendung unterschieden, sondern auch nach ihrer Form. Sie sollten sich also überlegen, welches Regalsystem Sie benötigen. Zum Beispiel ein Eckregal, um Waren über Eck zu lagern, ein Standregal, welches Sie auf dem Fußboden platzieren, im Gegensatz zu einem Wandregal, das an der Wand angebracht wird. Ein Grundregal können Sie beispielsweise mit einem Anbauregal erweitern. Ein Viertelkreisregal ist vielseitig einsetzbar, z. B. als Eckregal und Seitenabschlusselement.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.