Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

  Füllstoffe  bei Mercateo online kaufenZum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Füllstoffe“
Überbegriffe
Bio-Verpackungschips
werden aus Pflanzenstärke hergestellt und sind kompostierbar
Gefahrgut-Füllstoff
ungiftiges Granulat, das auslaufende und gefährlichen Flüssigkeiten absorbiert
Geschenk-Füllmaterial
eine dekorative Art, das Versandgut zu polstern bzw. zu fixieren
Luftkissen
bestehen zu 99 Prozen aus Luft, senken die Transportkosten und reduzieren den Anteil am Abfall
Papierpolster
sind besonders kostengünstig und individuell einsetzbar
Polsterkissen
ermöglichen ein absolut staubfreies Verpacken für empfindliche Produkte
Schrenzpapier
ist ein Recycling- bzw ein Druckausschusspapier, das im Verpackungsbereich auch als Knüllpapier verwendet wird
Schaum-Verpackungssystem
und Schaumpolsterkissen können sekundenschnell maßgeschneidert hergestellt werden und bieten optimalen Transportschutz
Schutzpyramiden
Verpackungschips
eignen sich zum zuverlässigen Verschließen von Hohlräumen und sind schüttfähig
Geräte und Maschinen
Abfüllvorrichtung
eine flexible Lösung zum Verpacken und Versenden Ihrer Waren.
Chip-Sauger
zum Absaugen des Füllmaterials beim Auspacken. Diesen kann dann wieder verwendet werden.
Luftkissenmaschine
stellen Sie mit der entsprechenden Folie die benötigten Luftkissen je nach Bedarf selbst her.
Papierfüllsystem
für die manuelle Herstellung von Papiersträngen als Füllmaterial
Weitere Informationen zum Thema Füllstoffe
^

Füllmaterial: Waren sicher transportieren

Wenn Waren oder Güter bruchsicher verpackt und versendet werden sollen, greift man zum Ausfüllen der Kartonagen auf zusätzliches Füllmaterial zurück. Nur wenn alle Hohlräume gut ausgepolstert sind, kann das Versandgut vorm Verrutschen und vor Stößen gesichert werden. Die Auswahl an Füllstoffen ist sehr groß und reicht von Verpackungschips, über Papierpolster bis hin zu Luftkissen.

Verschiedene Füllmaterial-Varianten

Verpackungschips

Diese gehören zu den Klassikern unter den Füllstoffen und sind entweder aus Polystyrol oder als umweltfreundliche Variante aus Maisstärke erhältlich. Sie polstern fast jeden Hohlraum aus und bieten so sicheren Schutz vor Stößen. Zudem haben sie den Vorteil, dass sie ein geringes Eigengewicht aufweisen und wiederverwertbar sind. Die Verpackungschips werden entweder in Kartons oder Säcken angeboten und können einfach und sauber in den Transportkarton umgefüllt werden. Für größere Füllmengen stehen diverse Abfüllvorrichtungen zur Verfügung, die den Füllvorgang erleichtern. Ein Chip-Sauger hilft beispielsweise, die Füll-Chips beim Auspacken sauber und schnell abzusaugen.

Papierpolster

Wenn schwere, stoßempfindliche oder scharfkantige Gegenstände sicher verpackt werdenn sollen, dann ist die Verwendung von Papierpolstern eine ideale und vorallem preiswerte Lösung. Zudem ist dieses Füllmaterial meist umweltfreundlich und recyclebar.

Luftkissen

Luftpolster eignen sich hervorragend zum Polstern von empfindlichen Gegenständen. Mithilfe dieser Füllstoffe können mögliche Hohlräume um die Ware optimal ausgepolstert werden. Zudem verfügen diese Füllstoffe, über ein sehr geringes Gewicht, was sich bei den Versandgebühren bezahlt macht. Luftkissen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, beispielsweise in Form von Luftkissenbeuteln und Luftkissenfolien.

Gefahrgutfüllstoff

Wenn Laugen, Säuren, Verdünnungen oder Farben transportiert werden sollen, sollte ein spezieller Füllstoff verwendet werden, welcher für Gefahrstoffe konzipiert ist. Dieser Füllstoff besteht aus einem Granulat, welches eventuell auslaufende gefährliche Flüssigkeiten absorbiert.

Geschenkfüllmaterial

Wenn zerbrechliche Geschenke verschickt werden sollen, sollte auch das Füllmaterial einen dekorativen Effekt haben. Daher ist hier auf Geschenkfüllmaterial zurückzugreifen. Dieses besteht aus Papierfasern und ist in verschiedenen Farben erhältlich.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Füllstoffe, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
Anmerkungen zur Suche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG