Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen
 >  >  >  >  > Etagenwegweiser

  Etagenwegweiser bei Mercateo online kaufen (3.558 Angebote unter 24.640.809 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Etagenwegweiser“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Zurück zur Filterübersicht
Funktionen
☐
Übersicht

"Etagenwegweiser"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   238   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Etagenwegweiser
^

Infoleisten weisen den Weg und geben Informationen an Kunden oder Gäste

Ob für Ämter, in Shopping-Centern, Super- und Baumärkten, an Bahnhöfen oder Flughäfen – zur optimalen Orientierung von Besuchern, Kunden oder Gästen dienen Infoleisten. Mithilfe der speziellen Personenleitsysteme sind die betreffenden Orte schnell auffindbar. Meist ergänzen sie Hinweisschilder oder Wegweiser. Auch in Hotels für die Rezeption, Tagungsräume, Wellness-Bereiche oder andere Räumlichkeiten bewähren sich Infoleisten, die zudem mit Richtungspfeilen oder Entfernungsangaben versehen werden können. Gleichermaßen sind sie im Freizeitpark zum Erreichen der Attraktionen bzw. in Freizeitanlagen für die Umkleidekabinen, die Pools oder auch für Parkdecks in Parkhäusern sind die Kennzeichnungen unverzichtbar. Sollen bestimmte Areale nicht betreten werden, so können die Infoleisten zudem als Absperrung dienen, wie es im Rahmen des Arbeitsschutzes beispielsweise der Fall sein kann. Für Büros eignen sich die Infoleisten als Türschilder ebenfalls, um die Eingänge mit Namen oder Raumnummern passend zu beschriften.

Wandbefestigung, Deckenbefestigung

Damit die Infoleisten platzsparend montiert werden, können die einseitigen Hinweise beispielsweise an der Wand angebracht werden. Sollen die Leisten von beiden Seiten gesehen werden, um die Richtung zu weisen, sind doppelseitige Varianten anzuraten. Mithilfe eines robusten und witterungsbeständigen Stahlseils sind die Infoleisten schließlich als spezielle Art der Hängeschilder oder Wegweiser dauerhaft fixiert. Der Vorteil der von Decken hängenden Infoleisten besteht zudem darin, dass gleich mehrere Leisten modellabhängig untereinander aufgereiht werden können, um gleich mehrere Hinweise zu geben. Gewölbte Ausführungen, die im Hoch- oder Querformat anzubringen sind, lassen die Infoleisten noch moderner wirken. Zügig auswechselbare Beschriftungen ermöglichen einen vergrößerten Einsatzbereich. Je nach Bedarf sollten zudem die Höhen und Breiten der Infoleisten individuell gewählt werden.

Entspiegelte Varianten erleichtern das Erkennen bei Acrylglas

Damit die Beschriftungen besser erkannt werden können, sofern Acrylglas als Schutz genutzt wird, empfehlen sich entspiegelte Varianten, die störungsfrei von jeder Richtung aus betrachtet werden können. Aluminiumrahmen geben eine enorme Stabilität und hinterlassen einen zeitgemäßen Eindruck. Schilder, die gänzlich aus Aluminium gefertigt und beschriftet sind, eignen sich des Weiteren auch für den Einsatz im Außenbereich.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Etagenwegweiser, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.