Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

  ESD-Wagen  bei Mercateo online kaufenZum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„ESD-Wagen“
Überbegriffe
Weitere Informationen zum Thema ESD-Wagen
^

ESD-Wagen beugen erheblichen Schadenssummen vor

Ein ESD-Wagen sorgt dafür, dass eine elektrostatische Entladung zwischen zwei unterschiedlich geladenen Körpern vermieden wird. Der Spezialwagen ist leitfähig und beugt dadurch Entladungsblitzen vor, die zwar nicht gesundheitsgefährdend sind, allerdings je nach Umgebung zu Explosionen mit Gasen oder Bränden an Papier oder zur Zerstörung elektronischer Bauteile führen können. Da im Umgang mit ESD-empfindlichen Stoffen die größtmögliche Sorgfalt und Vorsicht walten muss, sind auch an die Auswahl des ESD-Wagens höchste Anforderungen zu stellen.

Unterschiede im Aufbau der ESD-Wagen

Unter den ESD-Wagen finden Sie ESD-Etagenwagen, die wie ein halbhohes Regal auf Rollen mit Schiebebügeln an den Querseiten aussehen. Sie können voran geschoben oder nachgezogen werden und sind daher auch für sehr kleine Räume und enge Gänge geeignet, wenn keine Wendemöglichkeit besteht.
ESD-Tischwagen unterscheiden sich von den Etagenwagen meist nur dadurch, dass sie nur an einer Seite einen Griff oder eine Griffleiste haben. Man kann sie mit einer der drei Seiten gut an Arbeitstische heranschieben und damit bei Bedarf ausreichend Arbeitsfläche gewinnen. Ein mobiler Einsatz an unterschiedlichen Arbeitsplätzen ist möglich.
Ein ESD-Schiebebügelwagen hat eine niedrige Ladefläche und einen Bügel mit einer Querstange. Der Griff ist zum Schieben oder Ziehen in ergonomischer Höhe angebracht. ESD-Stirnwandwagen sehen genauso aus, nur besitzt der Schiebebügel eine Verbindungsplatte. Damit lassen sich auch an schiefen Wegen Kleinteile transportieren, die durch die Platte vor dem Abrutschen gesichert werden. Auch große und schwere Teile, die überstehende Kanten haben, können so transportiert werden, ohne dass sich die Ladung zum Nutzer hin verschiebt und damit Verletzungen vorbeugen.

Zulässiges Transportgewicht und Maße der ESD-Wagen

Die niedrigen Schiebebügel- und Stirnwandwagen sind zum Transport großer Geräte geeignet, da man in der Höhe nicht beschränkt wird. Daher besitzen diese Wagen eine sehr hohe Tragekraft. Tischwagen und Regalwagen verteilen das Gewicht der Ladung auf zwei oder mehr Ladeflächen. Hierbei muss die Tragekraft je Boden und insgesamt berücksichtigt werden. Überladene ESD-Wagen lassen sich nicht nur schwer schieben, sondern bergen Risiken: bricht eine Platte, geht nicht nur die Ware kaputt, sondern es können auch Personen verletzt werden. In jedem Fall soll die Ladefläche so bemessen sein, dass das Transportgut nicht übersteht. Auch damit können unnötige Beschädigungen durch Anecken an Mauern vermieden werden.

Weitere wichtige Eigenschaften der ESD-Wagen

Das Gestänge und die Ladefläche müssen elektrisch ableitfähig sein, egal, ob es sich um besonders beschichtetes Metall oder speziell aufbereitete Kunststoff- oder Holzplatten handelt. Große Rollen lassen sich auf fast allen Untergründen schieben. Feststeller vermeiden einen Alleingang des Wagens auf unebenen Böden und Gummireifen zudem unnötige Geräusche.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext ESD-Wagen, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
Anmerkungen zur Suche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG