ESD-Handschuhe - für sicheren Griff ohne Entladung
ESD-Handschuhe zählen zur persönlichen Schutzausrüstung in Bereichen, in denen ein besonderer Schutz vor elektrostatischen Entladungen erforderlich ist. Um bei der Produktion und der Verarbeitung von elektronischen Bauteilen oder Speichermedien keinen Schaden zu verursachen und möglicherweise einen Totalausfall herbeizuführen, ist
ESD-Bekleidung von Kopf bis Fuß erforderlich. Hierzu zählen auch spezielle Handschuhe.
Elektrostatische Kräfte
Elektrostatische Entladungen kommen täglich mehrfach vor. Für Ihre Mitarbeiter sind die meisten dieser kleinen Energieübergänge nicht wahrnehmbar aber für Ihre Produktion und Bauteile können sie fatale Folgen haben. Die Entladungen sind oftmals mit einer hohen Spannung versehen, die Spitzen bis 10.000 Volt erreichen können.Ungefährlich sind diese Entladungen für den Menschen nur dadurch, weil Sie einen sehr geringen Energiegehalt besitzen. Treffen solche Ladungen jedoch auf empfindliche elektronische Bauteile, kann es zu erheblichen Schäden bis hin zum vollständigen Funktionsverlust kommen. Oftmals reichen hier bereits wenige Volt aus, um deutliche Beeinträchtigungen herbeizuführen. ESD-Handschuhe verhindern die Entladung an unerwünschten Stellen. Und da die Hände die Verbindung zwischen Ihrem Arbeitnehmer, dem
Werkzeug und dem Bauteil herstellen, ist gerade in diesem sensiblen Bereich ein ausreichender Schutz angebracht. Der gewählte Handschuh sollte der DIN EN 61340 gerecht werden.
Schutz für Ihre Mitarbeiter
Neben dem Produktschutz ist es wichtig, die ESD-Handschuhe an das Schutzbedürfnis der Hände Ihrer Arbeitnehmer anzupassen. Die verschiedenen mechanischen, thermischen und chemischen Belastungen müssen von den Handschuhen in ausreichendem Maß abgefangen werden. Achten Sie daher auf die Schutzklassifizierung, um die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter aufrechtzuerhalten. Die Hände sind beim Arbeiten besonders belastet. Mit Handschuhen schützen Sie sowohl Finger als auch Handfläche und Handrücken.
Guter Sitz
Der Handschuh muss im ESD-gefährdeten Bereich über den gesamten Zeitraum der Arbeit auf den Händen verbleiben. Damit dies so angenehm wie möglich ist und nicht zur zusätzlichen Belastung wird, ist auf einen guten Sitz zu achten. Die passende Handschuhgröße ist unbedingt auszuwählen, damit der Handschuh weder drückt noch das Greifen durch überschüssiges Material beeinträchtigt wird. Bündchen am Handgelenk sorgen für einen besonders sicheren Sitz. Damit Ihre Mitarbeiter nicht ins Schwitzen geraten, sind hautfreundliche, atmungsaktive und feuchtigkeitsabsorbierende Gewebe als Innenbeschichtung eine gute Wahl. In Bereichen, in denen kein kompletter Handschutz erforderlich ist und nur punktuelle Berührungen mit den Fingerspitzen erfolgen, können auch
ESD-Fingerlinge eine Entlastung schaffen.
Mit viel Gefühl
Trotz Handschuh muss es möglich sein, die teilweise sehr kleinen und sensiblen Bauelemente perfekt zu installieren und mit ihnen zu arbeiten. Ihr Mitarbeiter sollte daher trotz behandschuhter Hand soviel Gefühl wie möglich haben. Besondere Feinfühligkeit ist gefragt, dies ist bei der Handschuhauswahl nicht zu vernachlässigen. Dünne Spezialmaterialien und Gewebestrukturen machen dies möglich.