Das Dosenöffner-Rädchen als Herz des Dosenöffners
Dass der
Dosenöffner plötzlich nicht mehr so funktioniert, kann unterschiedliche Ursachen haben. Liegt es nicht am
Dosenöffner-Messer, dann ist die Ursache wohl beim Zahnrad zu finden, das einen Defekt aufweist. Bei extrem häufiger Nutzung kann beispielsweise ein Zahn des Rades abbrechen oder aber das ganze Zahnrädchen geht zu Bruch. Ebenso kann ein schlichtes Abstumpfen der einzelnen Zähnchen der Grund dafür sein, dass der Dosenöffner nicht mehr richtig funktioniert. Das Küchengerät kann daher ausführungsabhängig mit einem Ersatzrädchen ausgestattet werden. Denn Dosenöffner können je nach Modell entweder manuell oder aber elektrisch betrieben werden.
Bei der Auswahl zu beachten
Bei der Auswahl des Dosenöffner-Ersatzrädchens sollte unterschiedliche Kaufkriterien Berücksichtigung finden. Es sollte unbedingt auf den Durchmesser des Zahnrads geachtet werden, wie beispielsweise einen Durchmesser von 25 mm oder einen Durchmesser von 40 mm. Gleichermaßen ist es wichtig zu wissen, für welche maximale Dosenhöhe die Dosenöffner-Ersatzzahnrädchen geeignet sind, da auch die Höhen der Dosen bzw. Konserven untereinander variieren. Auch können spezielle Metall-Stifte zum Zahnrad dazugehören. Daher sollte bei der Auswahl auch auf nötiges Zubehör geachtet werden.
Dosenöffner-Zubehör: Ersatzmesser und Wandhalterungen
Ist das Messer des Dosenöffners im Laufe der Zeit abgestumpft, dann können Dosenöffner-Ersatzmesser direkt Abhilfe schaffen, sofern das Modell ein Auswechseln zulässt. Ist das Platzangebot gering bemessen und kann der Dosenöffner nicht in der Schublade gelagert werden, dann gilt je nach Modell eine
Wandhalterung als ergänzendes Zubehör als optimale Lösung. Zudem können diverse Dosenöffner auch an der Wand montiert und in Gebrauch genommen werden.