Auspuffblenden als Designelemente an Fahrzeugen
Auspuffblenden dienen als KFZ-Zubehör der optischen Verschönerung des sichtbaren Teils des Auspuffs und werden in der Regel durch Aufstecken und Fixierung mittels Schraubschellen befestigt. Wie auch
Schwellerrohre oder Frontschutzbügel sind die Blenden Bestandteil von Auto-Tuning-Zubehör.
Warum Auspuffblenden verwenden?
Serienmäßig sind die am Heck sichtbaren Auspuffendstücken der
Abgasanlage eines Autos oft nicht aus rostfreiem Stahl gefertigt und erfreuen das Auge des Betrachters nicht unbedingt. Abhilfe schaffen hier aufsteckbare Auspuffblenden aus verchromtem Stahl oder Edelstahl. Sie sorgen für eine sportlichere Optik und eine Aufwertung der Heckansicht.
Was ist bei der Montage von Auspuffblenden zu beachten?
In manchen Fällen erfordert die Montage einer Auspuffblende ein Kürzen des vorhandenen Auspuff-Endstücks, denn laut TÜV darf ein Auspuff nicht zu weit über die hintere Abschlusskante hinausragen. Bitte beachten Sie hierbei die Hinweise des jeweiligen Herstellers. Auspuff-Blenden benötigen in der Regel kein TÜV Gutachten und werden mit einer Allgemeinen Betriebserlaubnis (ABE) geliefert. Eine Eintragung ist nicht notwendig. Viele Auspuffblenden erfordern nicht mal eine ABE, um legal montiert werden zu dürfen. Auch hier beachten Sie bitte die Hinweise des Herstellers. Bei Auspuffblenden, die den Durchmesser des vorhandenen Auspuffendstücks vergrößern oder in Doppelauspuffausführung erhältlich sind, beachten Sie bitte, dass ausreichen Platz in der hinteren Stoßstange vorhanden ist. Bei Berührung mit Kunststoffteilen kann das Erhitzen des Auspuffendstücks sonst zu Schäden an der Karosserie führen.