Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Endoskopie  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Endoskopie“
Überbegriffe
Technische Endoskope
Videosonden zur Inspektion und Wartung von schwer zugänglichen Bereichen, wie z.B. Rohren, Getrieben und Motoren.
Medizinische Endoskope
Instrumente zur Inspektion des Körperinneren. Systeme mit direkter Sicht sind z.B. Otoskope oder Proktoskope.
Weitere Informationen zum Thema Endoskopie
^

Mit Endoskopen in das Innere schauen

Endoskope sind Instrumente, mit denen man in das Innere sehen kann, und die im medizinischen, aber auch im technischen Bereich eingesetzt werden. In der Medizin wurden sie früher ausschließlich für diagnostische Zwecke benutzt, sind zwischenzeitlich jedoch so weiterentwickelt worden, dass auch kleine (minimal-invasive) operative Eingriffe möglich sind. Man kann beispielsweise den Magen-Darm-Trakt mit einem Gastroskop oder das Ohr mit einem Otoskop untersuchen.

Weitere Verwendungsmöglichkeiten

Neben der Medizin werden Endoskope auch dazu genutzt, technische Hohlräume zu untersuchen, die schwer zugänglich oder zu klein sind. Hier sparen Direktsicht-Endoskope, Videoendoskope oder Boroskope viel Zeitaufwand für Demontagen und machen sich schnell bezahlt. Die Verwendung erfolgt in der Automobilindustrie etwa um Hohlraumversiegelungen zu prüfen oder im Sanitärbereich zur Feststellung von Leckagen in Rohrleitungen.

Zum Aufbau des Endoskops

Das Endoskop besteht aus einem Röhrchen, das am Ende eine kleine Lichtquelle besitzt. Das Bild wird über Linsen oder digitale Technologie zum Okular geleitet. Medizinische Endoskope besitzen zudem eine Gaspumpe, eine Zuführung für Kochsalzlösung und eine Absaugpumpe und können auch durch Greif- und Schneidewerkzeuge, Kanülen zur Injektion oder Elektroden ergänzt sein.

Starre Endoskope

Starre Endoskope leiten das Bild durch ein Linsensystem an das Okular weiter. Beispiele hierfür sind das medizinische Arthroskop oder Zytoskop oder auch das technisch verwendete Boroskop.

Flexible Endoskope

Hier werden Bild und Licht über ein Bündel Glasfasern weitergeleitet. In der Medizin gehören zum Beispiel das Bronchoskop, Koloskop oder Gastroskop und in der Technik das Flexoskop zur Gruppe der flexiblen Endoskope. Zudem können flexible Endoskope auch über eine bewegliche Spitze verfügen, die man über Züge nach oben, unten oder auch rechts und links bewegen kann. Eine Untergruppe der flexiblen Endoskope stellen die Videoendoskope dar, die zur Bildaufnahme und Datenübertragung digitale Technologien nutzen.

Zur Optik

Der Durchmesser der Endoskope ist für das Bild ausschlaggebend. Je größer der Durchmesser ist, desto heller und weiter ist das Bild. Das Objektiv bestimmt zudem den Blickwinkel für Geradeaus, Voraus-, Seiten- oder Rückblick.


* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.