Die Empfangstheke als Visitenkarte Ihres Unternehmens
Die Empfangstheke ist die erste Anlaufstelle einer Firma: Hier begrüßt der Empfangsmitarbeiter Kunden, Geschäftspartner und andere Gäste, gibt bei Bedarf Auskünfte und informiert die zuständigen Ansprechpartner des Hauses. Häufig ist der Wartebereich direkt an den Empfang angegliedert. Ein guter erster Eindruck ist also wichtig: Der Arbeitsplatz muss stets ordentlich sein, die Mitarbeiter gepflegt und freundlich. Für die Empfangstheke gelten ebenfalls erhöhte Anforderungen.
Eigenschaften von Empfangstheken
Der Empfangsbereich soll zunächst optisch einen guten Eindruck vermitteln. Abhängig von der Branche sind elegante, schlichte oder moderne Theken erhältlich. Für ein junges Künstleratelier ist eine Theke im modernen Design passend, während sich für eine Anwaltskanzlei eher ein dezenter Stil eignet. Im Innenbereich der Theke befindet sich der eigentliche Arbeitsplatz mit Schreibtisch, Schubladen und Ablagefächern. Zum Aufgabenbereich der Empfangsmitarbeiter gehört meist auch die Entgegennahme von Telefonaten. Damit keine vertraulichen Gesprächsinhalte nach außen dringen, sind Empfangstheken mit einer hohen
Verblendung im Vorderbereich oder an den
Seiten versehen. Diese schützt auch die Schriftstücke auf dem Schreibtisch vor fremden Blicken. Einige Theken sind auch mit
Dekoelementen versehen.
Verschiedene Varianten
Empfangstheken stehen als Fertigmöbel, erweiterbare Grundtheken mit zusätzlich erhältlichen Anbautheken oder als Baukastensystem zur Verfügung. Wenn eine angebotene
Theke Ihren Vorstellungen genau entspricht und von den Maßen passt, ist ein Komplettangebot die einfachste Lösung. Reicht Ihnen zunächst ein kleinerer Arbeitsplatz, den Sie später ausweiten möchten, ist die erweiterbare Grundtheke eine gute Entscheidung. Uneingeschränkt flexibel sind Sie mit Baukastenelementen, die Sie beliebig kombinieren und ergänzen können. Hinsichtlich Formen und Farben gibt es keine Einschränkungen, es kommen kontinuierlich neue Modelle auf den Markt.
Material
Das Gestell der Theke besteht in der Regel aus einer stabilen Metallkonstruktion. Die Ablageplatten und Blenden gibt es in vielen Ausführungen in Massivholz, Holz Dekor, Edelstahl, Aluminium und anderen Metallen sowie Glaseinsätzen und Kombinationen mehrerer Materialien.
Überlegungen vor dem Kauf
Der Arbeitsplatz sollte über genügend Stauraum (Schubladen, Ablagefächer) und Platz für die Mitarbeiter verfügen. Günstig sind ebenso vorgefertigte Kabeldurchlässe und abgerundete Kanten.