Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

  Elektrohobel  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Elektrohobel“
Überbegriffe
Abricht- und Dickenhobel
Zwei Maschinen in einer. Abrichthobel für ebene Flächen und Dickenhobel zum Fräsen auf bestimmte Dicken und Breiten.
Dickenhobel
Werkstücke können mit dieser Maschine auf bestimmte Dicken gefräst, Flächen geebnet oder geglättet sowie parallele Flächen hergestellt werden.
Breithobel
Gegenüber Handhobeln bieten Elektrohobel einige Vorteile wie leichtere Führung oder schnelleres Arbeiten.
Falzhobel
Elektrohobel mit seitlichem Anschlag zur besseren Führung des Geräts.
Akkuhobel
Hobel für netzunabhängiges Arbeiten.
Zubehör
Hobelmesser
Ersatzmesser für Elektrohobel.
Hobelmessereinstellgerät
Weitere Informationen zum Thema Elektrohobel
^

Elektrohobel - Elektrische Handhobelmaschinen für das Bearbeiten von großen Holzflächen

Mit Strom betriebene Hobel dienen vor allem der schnellen Bearbeitung von Holzflächen. Ein optimales Einsatzgebiet ist das Abhobeln von großen Holzteilen und die Durchführung von groben Schreinerarbeiten. Für die präzise Holzbearbeitung sind Elektrohobel nicht geeignet, hierfür sollte zum traditionellen Handhobel gegriffen werden.

Die Griffe – damit die Hobel gut in der Hand liegen

Elektrohobel verfügen über zwei Handgriffe, den Haupthandgriff und den Zusatzhandgriff. Im Haupthandgriff sind Schalter und Schalterarretierung integriert, die sich einfach per Fingerdruck ein- und ausschalten lassen. Vorsicht ist bei der Arretierung geboten, wird sie gedrückt ist das Gerät auf Dauerbetrieb gestellt. Daher sollte darauf geachtet werden, dass die Schalterarretierung immer ausgeschaltet ist, bevor man die Hobelmaschine an das Stromnetz anschließt. Der Zusatzhandgriff ermöglicht dem Schreiner eine sichere Führung des Elektrohobels und die Variation der Schnitttiefe. Für das Erreichen optimaler Ergebnisse, sollte die Maschine mit beiden Händen geführt werden.

Die Motoren als Herzstücke der Werkzeuge

Die Hobelmotoren sind meist mit schutzisolierten Kunststoffgehäusen versehen, die den Handwerker vor ungewollten Stromschlägen bewahren soll. Die Motorleistung ist von Gerät zu Gerät unterschiedlich. Im Schnitt beträgt die Leerlaufdrehzahl zwischen 10000 und 18000 U/min. Eingebaute Steuerungssysteme garantieren konstante Leistungen unter Belastung sowie ein ruhiges Anlaufen der Maschinen.

Was die Hobel leisten können: Von der Spanabnahme bis zur Falztiefe

Die Spanabnahme der elektrischen Hobelmaschinen lässt sich mit Hilfe eines Knopfes bzw. einer Wahlscheibe am vorderen Ende des Gerätes einstellen. Ein kleiner Elektrohobel kann eine Spanstärke von maximal 1 mm abhobeln. Bei mittelgroßen Maschinen beträgt die Spanabnahme bereits bis zu 2,5 mm. Große Modelle für die professionelle Holzbearbeitung können Späne mit einer Dicke von 3,5 mm abnehmen. Die Maschinen sind zusätzlich mit einem Seiten- oder Gehrungsanschlag versehen. Mit ihnen lässt sich die Falztiefe nach Belieben einstellen. Bei den meisten Elektrohobeln liegt diese bei 20 - 25 mm.

Hobelarten – für jede Fläche die richtige Variante

Je nach Bedarf und Bearbeitungsfläche kann die optimale Hobelart gewählt werden. Während Dicken- und Breitenhobel Kanthölzer oder Bretter auf Breite und Dicke hobeln und damit vor allem auf das Schafen von ebenen und glatten Flächen abzielen, ermöglicht ein Falzhobel mit seiner schmalen Kante das Hobeln von innenliegenden Kanten. 

Hobelmesser

Die zweiteilige Sohle eines Elektrohobels wird durch eine zylindrische Messerwelle getrennt, die über die gesamte Breite geht. Der Elektrohobel kann mit einer Vielzahl unterschiedlicher Messer bestückt werden. Neben geraden Standardmessern bietet der Handel auch gerade Messer mit abgerundeten Ecken, die ein Glätten einer Holzfläche ermöglichen, die breiter ist als der Hobel selbst. Überdies gibt es Hobelmesser mit gewellter Klinge für rustikal wirkende Oberflächen. 

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.