Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Elektro-Schlagschrauber

  Elektro-Schlagschrauber bei Mercateo online kaufen (70 Angebote unter 24.728.651 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Elektro-Schlagschrauber“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Zurück zur Filterübersicht
Funktionen
☐
Übersicht

"Elektro-Schlagschrauber"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Elektro-Schlagschrauber
^

Elektroschlagschrauber - Flexibel einsetzbare Kraftpakete

Elektroschlagschrauber sind effiziente und vielseitig einsetzbare Elektrowerkzeuge, mit denen man Verschraubungen lösen und Schrauben fest und schnell anziehen kann. Da bei Schlagschraubern nicht nur die Dreh- sondern auch die Schlagbewegung genutzt wird, ist ein möglichst einfaches und kräfteschonendes Lösen und Befestigen von Verschraubungen möglich. Zum Einsatz des Schraubers sind Bits nötig. Hierbei handelt es sich um Halterungen, die in den Schrauber eingespannt werden, damit Schrauben erfasst, gedreht oder gelöst werden können.

Flexibles Einsetzen

Ein Vorteil von Elektroschlagschraubern liegt in der Energieversorgung. Während bei Druckluftwerkzeug die Bereitstellung der nötigen Druckluft durch Flaschen oder gar einen entsprechenden Kompressor sehr aufwendig ist, kommt man bei Elektroschlagschraubern mit der herkömmlichen Versorgung aus dem Stromnetz zurecht.

Das passende Kraftpaket

Neben einem besonders leistungsstarken Elektromotor sind die nötigen Drehmomente für den Anzug von Bedeutung. Ein hohes Drehmoment steht für besonders feste und schwer lösbare Verbindungen. Vor Vorteil kann beim Arbeiten ein Gerät sein, welches über ein voreinstellbares Drehmoment verfügt. Mit dieser Funktion verhindert man nicht nur das Überdrehen von Schraubverbindungen, sondern man vermeidet auch eine zu hohe Krafteinwirkung, die zu Beschädigungen führen kann. Zudem werden sicherheitsrelevante Aspekte und Vorgaben beim Anzug mit dem passenden Drehmoment eingehalten.

Geschwindigkeit

Neben dem Drehmoment, das der Elektroschlagschrauber ausgibt, ist die Anzahl der erzeugten Schläge zu beachten. Je höher die Schlagfrequenz ist, umso schneller und effizienter können Sie Ihre Arbeit verrichten. Ein Schnellverschluss ist zudem für einen schnellen Werkzeugwechsel von Vorteil, um unterschiedliche Aufgaben ohne lange Verzögerung erledigen zu können.

Schraubengröße und Funktionsmöglichkeiten

Schlagschrauber sind vor allem dann im Einsatz, wenn große Schrauben gelöst oder befestigt werden müssen. Berücksichtigen Sie die möglichen Schraubendurchmesser, die mit dem gewählten Gerät bearbeitet werden können. Damit Sie die Schrauben nicht nur festziehen sondern ohne großen Aufwand auch lösen können, sollte unbedingt ein Rechts-Linkslauf integriert sein, der durch einfaches Umschalten ein flexibles Arbeiten ermöglicht.

Ergonomie

Da der Schlagschrauber vorrangig mit einer Hand geführt wird, sind Gewicht und Griffform sowie die Erreichbarkeit aller Bedienelemente von entscheidender Bedeutung. Besonders leichte Geräte und ergonomisch griffig beschichtete Griffe, die ein Abrutschen verhindern, ermöglichen ein ermüdungsfreies Arbeiten. Gummierte Griffe helfen außerdem, Vibrationen zu reduzieren.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Elektro-Schlagschrauber, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.